This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM:DLPDLCR3310EVM:我使用过程中它突然崩溃

Guru**** 1179860 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3310EVM, DLPC3437
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1281065/dlpdlcr3310evm-dlpdlcr3310evm-it-suddenly-crashed-when-i-was-in-the-middle-of-using-it

器件型号:DLPDLCR3310EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC3437

"当我今天使用 DLPDLCR3310EVM 时、计算机的屏幕可以在我刚打开时正常显示(通过 HDMI 电缆连接)、但在大约1-2分钟后屏幕突然无法显示、 它可以正常显示后再打开它,但也是大约1 - 2分钟后,屏幕不能突然显示,我如何解决问题?"

这是我上次遇到的问题。 出于某种原因、我暂停了测试、现在我要继续解决该问题。

上次您给了我一些方法来首先检查。 下面是我看到的结果:

A1-4:我一开始没有使用软件、只是用投影仪作为我的计算机的第二个屏幕、但我遇到了这种情况。 然后我连接了 TI 网站上提供的软件"DLP LightCrafter Display v7.4 - 3310EVM"、没有看到任何告诉我的错误消息、并且以任何模式出现、即使我只是打开投影仪也是如此。

A5:我使用标准电源驱动投影仪、我确信没有问题。

接通电源时 D1和 D7都亮了(虽然照片不清楚,很抱歉),"重置"灯亮了,打开投影后 D5亮了,另外两个灯亮了(如下))

当投影功能在大约1-2分钟后失败时、D1、D5和 D7都亮起、但上面提到的指示灯变为

 

请帮我解决、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    您是否可以尝试以下操作项目:

    1.)

    您是否已尝试将最新固件下载和重新编程到您的系统中?

    2.)

    因此、您在底部板上看到的两个绿色 LED 似乎是 D8和 D9是否正确?

    这些 LED 连接到来自 DLPC3437控制器的 HOST_IRQ 信号。

    从 DLPC3437数据表中、这是 HOST_IRQ 的说明。

    也许出于某种原因、HOST_IRQ 未设置为低电平、系统会进入初始化状态。  

    您能否尝试从上面的原理图中探测 TP13和 TP34、看看如果这些信号为逻辑高电平、它们会显示什么?

    3.)

    看起来从您之前的 E2E 帖子中您对 EVM 进行了一些硬件修改是否正确? 您能提供更多详细信息吗?

    4.)

    在 GUI 中、您可以转到右上角的高级模式。

    然后、您能否进入投影仪控制下的系统并读取系统状态、它是否显示任何错误?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A4: 我打开软件以查看是否出现任何状态提示、但在投影仪异常时不显示任何信息。 唯一的提示是软件要求我打开投影仪、但我的开关是打开的、指示灯状态与昨天相同。  

    A1: 我曾尝试使用您提到的软件来更新 EVM、但在更新进度条运行结束后出现了"verify failed"、而我的 EVM 情况变得更糟...

    目前、EVM 根本无法投影、即使重新启动它、它也无法投影。 我正在使用更新的软件、该软件符合法规。 我使用的是7.4或更高版本。

    答2:  我注意到在今天更新失败后、D6、D7、D8和 D9都亮起。 昨天、我提到过、在故障之前和之后、D6和 D7亮起、D8和 D9亮起。

    解答3:  我当前所做的修改是拆卸电路板的原始黑色支架。 因为我现在的机件需要更好的空间、但恐怕电路板会过热、所以我就安装了冷却风扇和散热片。 ,我使用我自己的 LED ,没有问题的供电的电压和电流,因为 LED 灯信号都是正常的。

    以上是我的答复,请帮我解决。
    谢谢你,亚历山大·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    固件更新可能无法与 GUI 配合使用、您必须执行以下步骤:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119952/faq-spi-flash-device-with-soic-clip-guide-for-corrupted-devices

    此外、您是否曾尝试测量 TP34?

    我在 TI 实验室使用一个工作系统对其进行了测试、它在正常运行期间应该为低电平、在开始打开 PROJ_ON 时应该为高电平。 这对应于绿色 LED D8。 当您开启 PROJ_ON 时、D8将开始开启、然后在显示屏开启后关闭。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在您提供的位置测试电压、

    但是、无论 PROJ_ON 是打开还是关闭、我都看到读数值为0

     

    此外、我看到更新后的文档需要测试夹 SOIC 8 (2x4)、SPI 主机适配器和软件。 我可以向你借这个吗? 我在台湾。
    还是您会提供它? 更新后有点担心不正常。 实际上、这个是第二个 EVM。 在我对机器做任何修改之前、上一个是异常的。

    请帮我解决

    谢谢你,亚历山大·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我建议使用示波器来测量 TP34并查看其是否发生变化。 LED D8应该从高电平转换为低电平、绿色 LED D8也应该在主机 IRQ 信号 TP34之后从 ON 转换为 OFF。 如果 TP34为低电平、绿色 LED 也应熄灭、因此请确认该行为、或者您获取正在看到的波形的图片。

    很抱歉、我们不能借给任何测试夹 SOIC 或 SPI 主机适配器。 注册帐户后、您可以在此处免费下载该软件: https://www.totalphase.com/products/flash-center/

    此致、

    亚历克斯·陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用示波器来查看 TP34的波形输出。 我尝试打开和关闭 PROJ_ON、但没有看到波形发生任何变化。我非常确信、当我打开或关闭 PROJ_ON 时、它会像下图一样(D6-D9始终处于打开状态)

    此外、我还将准备软件和设备、尝试更新 EVM 并将固件重新编程到我的系统中。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果 TP34为低电平、绿色 LED D8不应亮起、因此出现问题。 如果您能够使固件更新生效、请随时向我提供相关的最新信息。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的操作过程和问题:

    1.我在 EVM 上找到了它、并按照说明修复和连接了它

    然后、将我从 TI 网站下载的固件

     

    在软件的"Data Converters"窗口中、

    选择我的适配器

    选择目标

    选择 GUI 左上角的 Program and Verify

    然后出现以下警告

    请帮我解决

    感谢你的评分

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我认为您不是在对正确的芯片编程。 您需要对 u11和 U25进行编程、因为我们有双 dlpc3437控制器设置、每个控制器都有自己的闪存。 请参阅下面的原理图和图像:

    请注意、该器件为64Mbit 而不是32Mbit、因此您必须在闪存中心 GUI 中进行调整。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    遗憾的是、今天的测试结果还是一样的。 因为结果是一样的昨天,我没有任何特殊的屏幕截图。

    此外,我们的老板开始怀疑3310的稳定性。 你有任何其他资金吗? 这种 EVM 开发套件从长远来看是一款相对稳定的产品。 我们目前正在开发中、后端设备已经基本完成了、而且卡在了前端。 投影设备,我们时间紧迫,请提供一些相关信息。

    谢谢 Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    3310EVM 通常非常稳定。 如果您愿意、我们可以推荐其他产品。 为此、我们需要了解哪些规格(例如分辨率)和用例对您很重要。 但是、我希望我们可以调试此 EVM。

    您之前提到过、您之前收到的有关修改的消息之一交换了 LED。 这是什么 LED? 是否可以将此 LED 替换为要测试的原始 LED?

    我会对 RESETZ 的行为感到好奇、因为 Proj_on 被驱动为高电平。 这可通过 TP16进行探测。 如果 PROJ_ON 被驱动为高电平、您是否能够提供具有 RESETZ (显示板上的 TP16)、INTZ (显示板上的 TP5)和 PROJ_ON (系统板上的 TP7)的示波器图? 您已经提到 LED 为高电平、对应于这些信号、但查看它们是否始终为高电平或它们是否短暂驱动为低电平将有所帮助。

    在未连接风扇的情况下、行为是否有任何变化? 由于尺寸的原因、我认为这可能会产生 EMI 干扰 EVM 上的信号完整性。

    关于闪存过程、考虑到通过 SOIC 剪辑进行编程的难度、最好是通过 GUI 重新对 EVM 进行编程。 本指南可能 对您有所帮助。

    同时、请提供您的电源详细信息(电压和电流)。 尽管有 LED 活动、电源可能与 EVM 不兼容。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    非常感谢您提供的方法、这似乎暂时解决了我们的问题、我使用您提供的方法进行了更新、并且我的 EVM 已成功修复并正常运行。 但是、SOIC 加载方法由您的团队提供。 我们支付了用于执行更新操作的设备的费用。 显然这一步是不必要的?

    此外,我还向您提供我的修改信息。 首先、该 LED 使用原始的红色 LED 和我们自己的405nm LED、并由外部电源供电、而不是使用 EVM。 并使用19V-3.16A 电源。

    我们的 EVM 要求基于 DMD 规格。 我们希望它的像素大小低于5.4 μ m、并且可以轻松更改控制。

    顺便说一下、我想问您是否有任何方法可以控制投影的图像。 我要做的是、将 EVM 设置为第二个监视器。 我可以使用特定的软件来决定我在计算机的第一个显示器上需要什么。 显示的图片是什么、我可以根据需要随时更改图片。
    我目前正在使用 Matlab 连接 Arduino 来尝试这样做、但我尚未找到实现此目的的适当说明和方法。 您是否具备可以提供的任何类似经验和方法? (也可以不使用 Matlab)

    再次感谢您的帮助和 Alex 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    很高兴听到您在重新编程后能够使系统正常工作。

    请参阅程序员指南、了解如何发送说明。  https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu062

    要将 EVM 用作辅助显示器、您需要插上 HDMI 电缆、并使用编程人员指南中的以下命令3.1.1将输入源设置为"并行视频端口"。

    此外,请确保您的计算机设置为"extend the display"(扩展显示)而不是"Duplicate display"(复制显示)。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex 和 Austin

    我一直可以将 EVM 设置为我的第二个屏幕、这没问题、 但我所要做的更像是 GUI 中的"启动图像"功能、在其中、我可以操作计算机第一个屏幕上的 GUI、并选择我自己的图片以投影到第二个屏幕(GUI)、 但阅读了您提供的技术指南后、我仍然不知道该怎么做。 您能给我一个更详细的操作过程吗?

    谢谢你,亚历克斯和奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alex

    因此我不能仅使用 GUI 或其他程序来在第一个屏幕上选择图片、并让它们自动全屏投影在第二个屏幕上?

    谢谢 Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    道歉、我已经提供了不适用于 DLPLCR3310EVM 的不同芯片组的响应。 我删除了一些与不同芯片组无关的旧答复、与本次讨论无关。

    您可以尝试使用 GUI 中的更新启动界面图像功能、该功能应该包含指导您完成该过程的步骤。

    您还可以尝试将此模式用于 GUI 中的外部视频。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入图像需要我选择一个.img 文件,但我没有图像文件,只需要我要使用的图像文件(png 或 jpg)。 我尝试选择 png、但发生了该错误。 如何解决?

    谢谢 Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否指代此页面? 这是闪存固件映像、而不是启动界面映像文件。  

    这将是您可以使用此文件或使用您在系统中编程的任何文件的固件映像文件。  

    对于您要上传的实际图片、这些图片将位于此页面上、其中应包含.png。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alex

    我根据用户的说明下载了固件映像文件并按照 GUI 中的说明进行操作、但最终会弹出此警告。

    谢谢 Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否转到了该步骤? 您的闪存映像是否已成功创建? 在按下下图中的"是"后是否看到该错误?

    执行此步骤后、您将必须使用 Austin 先前提到的方法、即使用新的 Flash 映像。  https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1170082/faq-dlpc3430-corrupted-flash-debug

    我不确定 GUI 中的方法是否适用于使用 DLP lightcrafter display v7.4 3310EVM 直接下载新创建的闪存

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我将由于不活动而关闭此帖子。 如果您有任何其他问题、请发布新帖子。

    谢谢。

    亚历克斯·陈