请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCRC900DEVM 主题中讨论的其他器件:DLPC900、 DLP7000、DLPLCR70EVM 、 DLPC900REF-SW
大家好、我已经购买了 DLPLCR9000EVM、DLPC9000 DMD 和 DLPC900控制器。 无法通过外部源输出视频信号。 在视频模式中、除了去辐射 RGB 之外、所有源都能正常工作。 我已为 HDMI 和 DisplayPort 尝试了不同的 GPU (Nvidia 和 AMD)。 计算机检测到 EDID、但这些信号都不输出任何视频信号。 我 用相似的过程在 DLPLCR70EVM (DLP7000 DMD 评估板)上完成了同样的操作、它可以完美地工作。 我想知道这是固件还是硬件问题。