主题中讨论的其他器件: DLP6500FLQ、 DLPLCR65FLQEVM、DLPLCRC910EVM 、DLPLCR65EVM、DLPLCRC900EVM、 DLPC900、 DLPC910
您好!
我想购买适用于激光图案化的大约 DLP6500系列 EVM 系统、从而能够在532nm 的波长下实现大约1W/cm2的高功率输出。
我已将选择范围缩小为基于 DLP6500FLQ 和 DLP6500FYE 的两种 EVM 型号。
以下是我为每个型号选择的相应订单列表:
对于 DLP6500FLQ:
1) 1) DLPLCR65FLQEVM
2) 2) DLPLCRC910EVM
3)电源
对于 DLP6500FYE:
1) 1) DLPLCR65EVM
2) 2) DLPLCRC900EVM
3)电源
在最终确定我的选择这些产品之前,我有几个问题:
1.两种 EVM 系统的主要区别是什么?
我发现了最小照明波长和图形速率的差异。
2.这些系统是否适合我使用 DMD 的目的?
如果他们是可以接受的,请告诉我的链接,以订购粉末 suuplys。
3.使用 DMD EVM 系统的顺序是否正确? 如果需要其他组件、请告知。
4.从 DLP6500FLQ 中、 能否卸下 DMD 安装座?
谢谢。
孙惠周