This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:DLP6500FYE 与 DLP6500FLQ

Guru**** 1143360 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC910EVM, DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, DLPLCR65FLQEVM, DLPC900, DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1296613/dlp6500fye-dlp6500fye-vs-dlp6500flq

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件: DLP6500FLQDLPLCR65FLQEVM、DLPLCRC910EVM 、DLPLCR65EVM、DLPLCRC900EVM、 DLPC900DLPC910

您好!

我想购买适用于激光图案化的大约 DLP6500系列 EVM 系统、从而能够在532nm 的波长下实现大约1W/cm2的高功率输出。

我已将选择范围缩小为基于 DLP6500FLQ 和 DLP6500FYE 的两种 EVM 型号。

以下是我为每个型号选择的相应订单列表:

对于 DLP6500FLQ:
1) 1) DLPLCR65FLQEVM

2) 2) DLPLCRC910EVM

3)电源

对于 DLP6500FYE:

1) 1) DLPLCR65EVM

2) 2) DLPLCRC900EVM

3)电源

在最终确定我的选择这些产品之前,我有几个问题:

1.两种 EVM 系统的主要区别是什么?
  我发现了最小照明波长和图形速率的差异。

2.这些系统是否适合我使用 DMD 的目的?
  如果他们是可以接受的,请告诉我的链接,以订购粉末 suuplys。

3.使用 DMD EVM 系统的顺序是否正确? 如果需要其他组件、请告知。

4.从 DLP6500FLQ 中、 能否卸下 DMD 安装座?

谢谢。

孙惠周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heeju、您好!

    问得很好。

    让我们先来看看控制器:

    DLPC900

    DLPC900是一种基于 ASIC 的系统、具有用于驱动 DMD 的自定义固件。  它需要视频输入。  该 EVM 具有可通过视频卡馈送的 HDMI/DisplayPort 接收器。

    这是一种成本较低的系统。  它应该能够提供您在上面列出的功率(充分冷却)。

    DLPC910

    DLPC910是基于 FPGA 的系统、没有视频接收器。 DLPC910 EVM 需要外部 FPGA EVM、例如 Xilinx VC 至707 EVM 板。  现在、这些很难找到。

    APPS_FPGA 构建面向 VC 至707、需要针对其他 FPGA EVM 进行修改。

    我希望这对您有所帮助。

    菲齐克斯