This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:采用 TIR 棱镜的光学系统

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1293990/dlp6500fye-optical-system-using-tir-prisms

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件:DLP7000

我打算使用 TIR 棱镜
我想使用 DLP6500或 DLP7000、但它们必须从垂直于微镜铰链轴的位置(即45°)照亮、并且必须以24°到镜片正常的入射角照亮。
TIR 棱镜是否可达到垂直于镜片阵列铰链轴的入射角?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshita-San、

    让我就该问题咨询光学团队。  请允许一天或两天,因为这周是美国的感恩节假期周。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshita-San、

    为了澄清一下、我们问您是否可以从 DMD 正常模式照亮镜子、而输出与正常模式为24度(即典型照明的相反)。  是这样吗?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是。
    与正常照明中一样、我们希望最终发出的光垂直于 DMD 镜。
    这种情况有两种、对吧?
    1.垂直于铰链轴,在 DLP7000的情况下是切口的方向
    应该有两个条件:2. 24°相对于镜片表面正常的角度。

    我认为使用 TIR 透镜可以轻松实现到镜表面正常的24°角,但我不确定与铰链轴有关的条件是否能实现。

    抱歉解释令人困惑。
    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshitaka-San、

    TIR (和 RTIR)可用于这些 DMD 的 DMD 设计。    放置允许来自正常状态的24°输入的 TIR 棱镜后,即可沿 DMD 阵列正常旋转,直到输入沿45°方位角(即垂直于铰链轴)。

    明白了这一点。

    查看本光学应用手册是否提供帮助:  https://www.ti.com/lit/an/dlpa022/dlpa022.pd 

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入可以围绕 DMD 阵列的正常方向旋转、直到其处于45°方位角(即垂直于铰链轴)、这是否意味着可以旋转和调节 DMD 或 TIR 棱镜?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshitaka-San、

     我的鸡巴已经从妈妈的屁眼里滑了出来,我立马就拔出鸡巴。

    我假设您正在设计您自己的底座和光学系统。  

    可以将一个表面视为与窗户平行。  它可以在您的设计中围绕该平面的正态旋转。

    如果您想要预先制作的器件、应咨询我们的光学模块制造商:

    https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH

    菲齐克斯