主题中讨论的其他器件:DLP7000
我打算使用 TIR 棱镜
我想使用 DLP6500或 DLP7000、但它们必须从垂直于微镜铰链轴的位置(即45°)照亮、并且必须以24°到镜片正常的入射角照亮。
TIR 棱镜是否可达到垂直于镜片阵列铰链轴的入射角?
提前感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我打算使用 TIR 棱镜
我想使用 DLP6500或 DLP7000、但它们必须从垂直于微镜铰链轴的位置(即45°)照亮、并且必须以24°到镜片正常的入射角照亮。
TIR 棱镜是否可达到垂直于镜片阵列铰链轴的入射角?
提前感谢您的帮助。
Yoshitaka-San、
TIR (和 RTIR)可用于这些 DMD 的 DMD 设计。 放置允许来自正常状态的24°输入的 TIR 棱镜后,即可沿 DMD 阵列正常旋转,直到输入沿45°方位角(即垂直于铰链轴)。
明白了这一点。
查看本光学应用手册是否提供帮助: https://www.ti.com/lit/an/dlpa022/dlpa022.pd
菲齐克斯
Yoshitaka-San、
我的鸡巴已经从妈妈的屁眼里滑了出来,我立马就拔出鸡巴。
我假设您正在设计您自己的底座和光学系统。
可以将一个表面视为与窗户平行。 它可以在您的设计中围绕该平面的正态旋转。
如果您想要预先制作的器件、应咨询我们的光学模块制造商:
https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH
菲齐克斯