This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:旧版本固件请求

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1290440/dlpc3479-older-version-firmware-request

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLPA3005

尊敬的所有人:

我们正在基于 DLP3479芯片开发微型投影仪、并 寻找我们以前的旧版本固件。

TI DLPRegisteredPico  固件 选择器 https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/、 我只能下载最新版本的固件、 问题是: 在哪里可以找到较旧版本?

我们要查找的固件是  仅限 FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v8p1p0_RED_LED_ONLY。

谢谢!

此致!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我知道您为什么要使用旧版本吗? 我们强烈建议客户使用最新版本的固件。  固件更新已修复已知问题、并且通常具有增强功能。  

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回答、抱歉这么晚才回复。

    我们需要8.1.0固件的原因是、LED 在  DLPC3479初始化期间不会亮起、但8.1.1会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     DLPC3479 FW v8.1.0和 v8.1.1之间的唯一区别是在 v8.1.1中启用了热敏电阻。

    如果您使用的是仅红色 LED 图像文件、则仅启用红色 LED、禁用其他绿色和蓝色 LED。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    实际上不是这样、当我们之前使用8.1.0时、当我们打开投影仪时将没有任何光线照射进来。  
    如果你能给我提供 FW8.1.0那将是非常 感谢。  
    谢谢!

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是从我们的同事那里收到8.1.0版、还是从 固件选择器工具直接下载? 您是否有 TI EVM 或定制电路板?

    我们应该能够提供 v8.1.0固件、但我要确保您使用的是哪一个。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    感谢您的回复。

    我们 之前从 Filmware 选择器工具下载了8.1.0固件,我们也购买了 TI EVM,而且我们仅利用一个红色通道开发了基于该固件的定制电路板。

     我们需要的是  仅限 FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v8p1p0_RED_LED_ONLY。

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、我们能够向您共享旧固件版本。 请提供与 myTI 帐户关联的电子邮件地址。  

    此外、请注意、DLPC3479 FW v8.1.0和 v8.1.1之间的唯一差异是应在 v8.1.1中启用热敏电阻。

    此致、

    洛里