This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5532-Q1:亮度限制

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030-Q1, DLP5532-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1298047/dlp5532-q1-brightness-limite

器件型号:DLP5532-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP3030-Q1

DLP5532-Q1的 光通量是前代 DLP3030-Q1汽车 DMD 的3倍以上、能够实现更大、更亮的 显示效果、增强了观看体验。

什么影响 DMD 亮度限制? 为什么 DLP5532比 DLP3030亮三倍?

此外、DLP5530是否仅支持 HUD 功能? 如果要将其用作车载投影仪、可以使用 DLP5530吗?