请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP5532-Q1 主题中讨论的其他器件:DLP3030-Q1、
DLP5532-Q1的 光通量是前代 DLP3030-Q1汽车 DMD 的3倍以上、能够实现更大、更亮的 显示效果、增强了观看体验。
什么影响 DMD 亮度限制? 为什么 DLP5532比 DLP3030亮三倍?
此外、DLP5530是否仅支持 HUD 功能? 如果要将其用作车载投影仪、可以使用 DLP5530吗?