This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP Link 信号定位。

Guru**** 2767925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1292113/dlp-link-signal-positioning

您好!

我们正在处理 DLP 投影仪、因此我 开始研究 DLP 协议。 我了解了相应左/右视频子帧之前 DLP 链路信号位置的概念、以便转换 DLP 眼镜左/右透明/不透明。  

我还通过以下提到的论坛进行了更好的理解。  

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1185910/dlp-link-protocol/4473575#4473575

我知道黑暗时间的值因投影仪制造商而异、但 左右视频子帧的 DLP 链路信号(光脉冲)的位置是否也有所不同? 或者、无论投影仪品牌如何、它们都保持不变?  


谢谢。
德鲁维尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhruvil:

    谢谢你的提问,我已请我的一位同事考虑回答这个问题。 您应该会在第二天收到回复。

    感谢您的耐心。

    此致、
    特里斯坦·波特通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tristan:

    是否有更新?


    谢谢。
    德鲁维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此外、如  dlp_link_3d_glasses_nonNDA pdf、  Photodetector 提供的信号  是从哪里获得这些信号、它们是从 DLP 主动快门眼镜中还是通过其他任何方式获得的?  


    谢谢。
    德鲁维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    我们的同事将在周二之前与您联系、进一步帮助您解决问题!

    我很抱歉耽误你的时间。  

    此致!

    特里斯坦·波特通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在等待您的回复。 如果你能在一天结束前回复就好了。

    谢谢。  
    德鲁维尔·帕特尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将重新为可以提供帮助的人分配该 TT。

    上述信号由投影仪和 IR 信号进行测量。  这些是来自投影仪的。  

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    DLP 投影仪从 DMD 器件发送白光数据、您能告诉我们如何通过光电二极管捕获 DLP 白光数据、因为我们在光电二极管上没有看到该信号。

    这是光电二极管在放大后的输出图。 此图形 是在黑暗的房间中绘制的、以避免任何环境光干扰。 在下图中、我们注意到每3个大尖峰就会出现一个小尖峰。 我们不确定这是否应该是这样的行为。

    我们需要检测设备上的 DLP 信号、以便确定投影仪是处于2D 还是3D 状态。 我们无法访问用于调试/波形捕获的投影仪。

    谢谢!

    山 ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhruvil,

    为了用示波器测量光输出、我们使用了一个相当简单的电路。  我们通常使用高级 Photonix PDB-C140;但我们也使用其他光导 PIN 光电二极管。  我们只需将其连接到具有高阻抗输入(不是50欧姆)的示波器。  我们还使用了为此而构建的商业产品、但它们往往非常昂贵。

    您要显示的结果看起来像是每~8ms 一次的脉冲。   我认为这是人们在120Hz (60Hz 眼图对) 3D 输入时会期望看到的情况(澄清-假设输入数据为黑色)。 如果测量单个脉冲、它们应该约为26us 宽; 相邻脉冲对之间的间距应变化~ 132us。  

    短间距后的数据应置于左眼图;较长间距后的数据应置于右眼图、尽管这可能会因多种因素而反转(因此、l/r 需要能够在不匹配时在某个位置交换)。

    请记住、只有构建项目解决方案以支持 DLP Link 并且投影仪处于这些模式之一时、才会出现 DLP-Link (TM)脉冲。  如果投影仪不是通过 DLP-Link 支持进行构建、则不会出现脉冲。  还应记住、黑暗时间(图中的 E)由投影仪制造商在构建时决定。  一个浏览器可能支持单个黑暗时间,或者它可能针对不同的3D 解决方案具有针对不同黑暗时间的配置。  它可能具有带或不带 DLP-Link 的3D 模式。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamini,

    光电二极管或电路似乎存在问题。  DLP 投影仪将按顺序输出 R、G、B 光脉冲、如上所示。  这从根本上说是 DLP 投影仪的工作原理。  您正在使用哪种类型的光电二极管?  在实验室中、我们通常使用 PDC140

    此处显示了我们使用的电路。  这仅用于实验、我们可以将其插入到 o 示波器中。

    请尝试从光电二极管获取信号、大致相当于上述的起点。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我们使用了您提供的电路、再次获取了波形、输入数据为绿色、并有一些3D 内容。

    我们测量了各个脉冲、它们  宽度约为~37us、而不是26us; 相邻脉冲对之间的间隔变化为~ 0.26ms。  

    这是我们使用的图形和电路。

    我发送的前一张图片背景为黑色、我们使用的是 SPDI752 光电二极管。

    谢谢!

    德鲁维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些应为 DLP-Link (TM)脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助

    您能否告诉我、为什么我 没有看到 pdf 中显示的单个  脉冲、因为我没有获得单个脉冲的26us 值、并且 相邻对之间的间隔  不是 ~ 132us。

    谢谢!

    德鲁维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的 PDF 来自有关 DLP-Link (TM)工作原理的一般文档;它不是实现规范。  这些表不是限制、而是典型值。

    为了进行脉冲检测:  

    • 链路脉冲宽度(A)最小值/最大值为~ 24-40us。  
    • 脉冲 前的黑暗时间最小值(B)为400us (脉冲前的黑暗时间)。  
    • 脉冲后冲黑暗时间最小值(= E-A-B)指定为1000us。  投影仪开发人员使用的工具将允许较小的黑暗时间、从而减小此值。  如果他们有一个3D 解决方案的开关速度可以超过~1800us、则理论上该时间可能更短;我不知道是否有人这样做了。

    为了确定左/右眼图、使用了检测到的脉冲之间的间隙时间。  

    • 间隙在左眼图数据之前发生、而间隙在右眼图数据之前发生。  
    • (TLong - TShort)应在大约 120us 和180us 之间变化。