This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:照明角度

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1295580/dlp3010-illumination-angle

器件型号:DLP3010

您好、 Vivek、
您提到了"对于光学引擎设计、 建议的 实践是设计可倾斜17度(F/1.7)的光学器件。 略微将照明角度增加到35度。"

由于微镜倾斜角为+/-1.4度、因此照明角度到36.8会更合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎返回 DLP 论坛、感谢您对 DLP 技术的兴趣。

    我们的专家因感恩节 假期而离开。 敬请期待 下周同一时间再见。

    此致、
    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将照明角度增加到35度可在光瞳中与白光之间实现更好的分离。 这使对比度更好、并为组装提供了更大的容差。

    更大的倾斜角使得导通光瞳和关断光瞳之间的间隔增大、乘以系数2。  它所需的照明角度不会发生变化。

    请参阅光学引擎参考设计应用手册图1中的"光瞳图:TRP 像素的值"。

    适用于 DLP3010数字微镜器件的光学引擎参考设计

    此致、

    维韦克