This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:维修查询

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1295706/dlpdlcr230npevm-repair-inquiry

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
我购买的两个产品不起作用。  
一个看起来 DMD 损坏、一个无法正常工作。
请检查问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请详细说明您正面临的问题是什么。 您是如何得出 DMD 已损坏的结论的?
    自您购买 EVM 以来经过了多长时间

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出图像噪声很严重。

    如果您愿意、我会通过电子邮件向您发送图片。

    我是在9月份买的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否上传投影图像?  

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Operation-video.mp4

    附加的是图像和视频。

    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyeon:  

    请检查两个 EVM 上的柔性电缆连接是否牢固。 在不起作用的 EVM 上、是否有任何 LED 根本亮起?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    柔性电缆连接正确。 而 LED 不会亮起。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyeon:

    由于您遇到的问题、请联系您购买 EVM 的卖家以开始 RMA 流程。 您可以使用该线程来证明您的问题。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是在 TI 网站上购买的。
    请继续 RMA。

    如果有单独的申请流程、请详细说明。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyeon:

    请联系您的当地卖家、开始 RMA 流程。 请参阅此页面: https://www.ti.com/info/contact-us.html

    此致、

    洛里