主题中讨论的其他器件: DLPA3005、、 DLPC3479
您好!
我尝试使用上一论坛博文中的一些代码通过 MATLAB (控制器 DPLC3439、驱动器 DLPA3005)连接到 DLP4710。 我的目标是按顺序投影一组.bmp 图像,同时控制摄像机。 我在通过 GUI (EVM 7.4版本)连接到投影仪或控制显示器时未遇到问题、但无法使用代码(代码副本和下方输出)通过 MATLAB 成功连接。 此代码是否应正常运行?或者 TCPIP ('192.168.1.100'、21845)中与我使用的投影仪对应的 IP 和端口号是否不正确? 我 对编程非常熟悉、因此可能会遗漏一些简单的东西。 对于如何解决该问题的任何建议或用于连接和投影我自己的一组图像的替代代码都将非常有用。
谢谢你。
命令窗口中的输出:
通信设置
远程端口:21845
Remotehost: 192.168.1.100
端接器:'LF'
网络角色:客户端
通信状态
状态:已关闭
记录状态:关闭
读/写状态
传输状态:空闲
可用字节:0
值接收次数:0
值 Sent:0
使用 icinterface/fopen 时出错
未成功打开:连接超时:连接
无标题错误(第11行)
fopen (tcpObject)