This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:RMA 申请

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1299207/dlpdlcr230npevm-application-for-rma

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

产品有问题,所以我通过 CS 询问,我在购买地检查了 RMA 的进度。

它是在网站上购买的,请申请 RMA。

订货号: T04512282

案例编号:CS2096099

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyeon:

    欢迎回到 E2E 论坛!

    要开始 RMA 流程、您需要联系向其购买 EVM 的 TI store 或授权经销商。   因为我们的团队无法创建 RMA、他们将会开始 RMA。 请使用我们上一个主题作为 RMA 的证据。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我是在 TI 在线网站上购买的、应该向何处咨询
    我不知道有多少次我一直在问同一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyeon:

    请查看 客户退货页面。此页面应包含您所需的信息和链接。 由于您从 TI store 购买了产品、因此您需要完成 CPR 并按照处理故障品的指南进行操作。

    此致、

    奥斯汀