This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工业投影仪 DMD 识别

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM, DLPC410, DLPLCR95EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1299574/industrial-projector-dmd-identification

主题中讨论的其他器件:DLPC410DLPLCR95EVM、DLPLCRC410EVM

大家好!

我正在尝试识别工业单色投影仪的 DMD。 除芯片正面的"30N"和背面的"790"外,其它标记已被去除。 是否有任何方法可以识别此 DMD、从而选择合适的控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    没有这些数字肯定会很有挑战性。  您能告诉我们它使用了什么系统吗?  品牌? 等等 。 。  

    多个 DMD 可以共享通用的封装样式。  它看起来像是0.95 1080p DMD 甚至是0.96 WUXGA DMD、但有其他一些。

    第二个复杂问题是、有专用于工业控制器的工业 DMD、但如果不是工业 DMD、则不能用于工业控制器。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    DMD/投影仪用于"Steinbichler" 3D 扫描仪。 该公司已于2015年被 Zeiss 收购。 Zeiss 不会向我出售扫描仪的备件、他们也不会向我提供技术支持。 我想重复使用该投影仪、因为我是一名学生、目前无法购买高分辨率 DLP-EVM。

    LED 光源和 DMD 控制器板是单独的 PCB。 DMD 控制器具有 RJ45以太网和 CAN 总线连接。 控制器板上有2个 FPGA:1x Xilinx Spartan-6和1x Virtex-5 XC5VLX30。 另外还有两款 DLP DAD2000芯片。 所有控制器 PCB 似乎都是为此投影仪/扫描仪定制的。

    在 DMD 上,几乎没有什么可注意的标签,我试图捕捉.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    几乎可以肯定、这是基于 DLPC410控制器的系统。  无法 辨别它是0.95 1080p DMD 还是0.96 WUXGA DMD (但很可能是1080p A 型)

    系统的哪个部分无法正常工作。  另外、您能否在 Virtex 5 LX30附近看到带白色标签的小芯片?  如果是、您可以报告该值吗?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、

    我曾尝试从图像中查找批次号码、但该器件已足够旧、已不在系统中。  但是、从 您从 DMD 正面提供的"30N"和背面的"790"来看、这确实是使用 DLPC410控制器的0.96" WUXGA TypeA DMD。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到芯片-值为2510442-0005

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    这证实此系统是一个 DLPC410系统、而该 PROM 上的版本为修订版5。   

    DLPLCRC410EVM 板的价格为1999美元、DLPLCR95EVM 的价格为3999美元、其中包含0.95 1080p A 型 DMD。

    有些第三方公司、例如 DLi、使用柔性电缆携带 DMD 板。  这些产品的售价约为2700美元。

    您可以了解欧洲的 ViALUX 是否提供任何器件。

    另一种选择是查看二手设备的拍卖场地。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fizix,非常感谢你。 我将阅读有关 DLPLCRC410EVM 的文档。

    由于我的预算非常有限、我将不得不使用二手设备。 希望您有机会获得所使用的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、

    希望您能找到一些用过的设备。  我们祝愿你的努力取得成功。

    菲齐克斯