大家好!
我正在尝试识别工业单色投影仪的 DMD。 除芯片正面的"30N"和背面的"790"外,其它标记已被去除。 是否有任何方法可以识别此 DMD、从而选择合适的控制器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在尝试识别工业单色投影仪的 DMD。 除芯片正面的"30N"和背面的"790"外,其它标记已被去除。 是否有任何方法可以识别此 DMD、从而选择合适的控制器?
尊敬的 Fizix:
DMD/投影仪用于"Steinbichler" 3D 扫描仪。 该公司已于2015年被 Zeiss 收购。 Zeiss 不会向我出售扫描仪的备件、他们也不会向我提供技术支持。 我想重复使用该投影仪、因为我是一名学生、目前无法购买高分辨率 DLP-EVM。
LED 光源和 DMD 控制器板是单独的 PCB。 DMD 控制器具有 RJ45以太网和 CAN 总线连接。 控制器板上有2个 FPGA:1x Xilinx Spartan-6和1x Virtex-5 XC5VLX30。 另外还有两款 DLP DAD2000芯片。 所有控制器 PCB 似乎都是为此投影仪/扫描仪定制的。
在 DMD 上,几乎没有什么可注意的标签,我试图捕捉.
Manuel、您好!
这证实此系统是一个 DLPC410系统、而该 PROM 上的版本为修订版5。
DLPLCRC410EVM 板的价格为1999美元、DLPLCR95EVM 的价格为3999美元、其中包含0.95 1080p A 型 DMD。
有些第三方公司、例如 DLi、使用柔性电缆携带 DMD 板。 这些产品的售价约为2700美元。
您可以了解欧洲的 ViALUX 是否提供任何器件。
另一种选择是查看二手设备的拍卖场地。
菲齐克斯