This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:咨询有关 DSI PHY 时序参数的信息。

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1296562/dlpc3433-inquiries-about-dsi-phy-timing-parameters

器件型号:DLPC3433

您好!

Qualcomm 提供了 DSI 时序计算的 Excel 工作表。
但是、很难理解出现在这里的参数是如何与 ti dlpc3433数据表中的内容相关的。
请告诉我在 dlpc3433数据表中查找以下各项时要查找的名称。

T_CLK_ZERO
T_CLK_PREPARY
T_CLK_TRAIL
T_HS_EXIT
T_HS_ZERO
T_HS_PREPARE
T_HS_TRAIL
T_HS_RQST
T_TA_SEURE、T_TA_GO
T_TA_获取
T_CLK_PRE
T_CLK_POST

谢谢。
是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeon:  

    团队很快会向您提供更多信息。

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeon:

    请参阅 DSI 设置和调试指南页面。 该指南的第8页对您尤其有用。

    此致、

    奥斯汀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我已经阅读了文档。
    但我不明白每个元素是如何计算的。
    因此、我想逐一针对我不理解的器件提出问题。

    1.什么是线时间?如何计算线时间?

    2. DSI 通道时钟是 HS 时钟?

    3.如何知道 T_HS_PREPARE 为76ns 或 T_HS_Zero 为400ns?
      根据 dlpc3433的数据表、DSI 主机时序要求中唯一的信息是 T_HS_PREPARE + T_HS_Zero >= 465ns
       (如果 HS 时钟为210MHz)、因此您需要首先知道 T_HS_PREPARE 或 T_HS_Zero 值、以获得剩余的值、但我不知道如何执行该操作。

    4.我怎么能知道时钟边沿是双路的呢?
      根据 Cody Smith 发布的"7167.DSI-HSClock.xlsx"文件、网址为
      DLPC3433:高通 DSI 主机设置- DLP︎ 论坛- DLPRegistered产品- TI E2E 支持论坛
      时钟边沿是双路的。 我在数据表中找不到它。 我可以推断出什么?

    5. 我想知道如何计算或找到其他与 HS 和 CLK 相关的值。
      如果您回答上述问题、我将依次问您以下问题。

    此致。
    是的。
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeon:

    感谢您的提问。 我们会在接下来的几天内回复您、并提供回复。  感谢您的耐心等待。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeon:

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    线时间是像素时钟的周期。  

    是的、DSI 通道时钟是 HS 时钟。

    这些时序由通过 DSI 发送数据的主机设置。 您应该能够配置这些时序、使其符合控制器的最低规格。  

    4.在为 dlpc 配置时,时钟边沿应始终为双。

    我附加了一个 Excel 工作表、可用于计算新的时序、这应有助于确保任何新的时序配置不违反任何最小值或最大值。

    此致!

    马克西姆

     e2e.ti.com/.../5482.DSI_2D00_HSClock.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    感谢您的详细解释。

    我已经阅读了您分享的文档。
    空白值(HPW、HBP、HFP、VPW、VBP、 VFP)和 T HS PREPARE、T HS 零点、T SH SETTLE 由人类写入、未计算。
    我想知道如何确定这些值。

    换句话说、DSI 设置和调试指南 v1.0.pdf 文件中有活动宽度(840)、高度(480)和空白值。 使用不同的宽度(1280)和高度(720)时、应如何确定空白值、以及应如何确定与 T HS 相关的值? 我不知道他们会不会这样做。

    此致!
    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeon:

    我认为这里可能会有一些困惑。 您可以将 DSI 主机(发送 DSI 数据的内容)配置为遵循特定的时序。 这些时序还必须与 DLP 控制器兼容(因此整个 Excel 工作表中的最小值/最大值)。 当您更改 Excel 工作表中的每个黄色框时、将计算您需要编程到 DLP 控制器中的 DSI HS 时钟。 然后、根据 DSI HS 时钟、您可以测试不同的 Dphy 时序、并确保它们也可以。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    您的意思是、我只需要将黄色单元设置为不超过数据表中规格的值、然后将在其中计算的 DSI HS 时钟分配给 DSI 发送器和接收器?

    此致。
    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeon

    基本上是这样、您需要使用中所示的每种设置来配置 DSI 发送器 图9、10和11 DSI 设置和调试指南。  我发送的计算器允许您通过更改每个黄色单元格来快速测试和计算新的计时。 每个黄色单元格都将是 DSI 发送器用于发送视频的时序。 然后根据这些时序计算 DSI HS 时钟、这是 DLP 控制器将用于接收数据的时钟。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    是的、我会检查一下。

    好的。

    是的。