This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021-Q1:FPGA 不可预测的 LED 控制

Guru**** 1774980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1297710/dlp3021-q1-fpga-unpredictable-led-control

器件型号:DLP3021-Q1

尊敬的团队:

我们生产了大量的 FPGA+DLP3021产品、有几个设备正在遇到 LED 短暂亮屏并被 FPGA 立即熄灭的问题。 RGB LED 激活顺序似乎是随机的、某些 LED 仅闪烁一次、而其他 LED 则反复闪烁。

除了 FPGA_INTERRUPT (0x08)之外、是否有特定机制或错误代码可用于读取 FPGA 的状态?

此致、

约翰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    除了 FPGA_INTERRUPT 寄存器、还有一个 VCM_STATUS 寄存器(0x78)、您可以开始进行检查。 它可以指示是否发生序列中止错误。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    可以直接从 DLP 控制程序的"General"页面访问"VCM_STATUS (0x78)"、或者我应该使用"Scripting"部分中的命令吗? 是否有可用的示例脚本?

    此外、"VCM_SEQABORT_ERR"的高/低读数表示什么? 请参阅有关高读数硬件检查和低读数步骤的指导。

    感谢您的帮助。

    此致、

    约翰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    您将需要使用 Control Program 中的"Scripting"页面。 请查看附件中的 Python 脚本。 点击绿色按钮"Run script"后、您应该能够在"Command Log"窗口中检查寄存器读数。 如果序列中存在错误、则 VCM_SEQABORT_ERR 位将设置为高电平(01)、指示发生了序列中止错误。 e2e.ti.com/.../Script_5F00_Read_5F00_Video_5F00_Status.py

    此外、您可以检查的另一个变量是 FPGA 中断寄存器中的 INIT DONE IRQ。 如果 FPGA 正确初始化、则应设置初始化完成标志。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    似乎我们确实遇到了序列中止错误(如图1所示)。 但是,有时似乎不是这样(如图2所示)。 无论是否触发 VCM_SEQABORT_ERR、我们的 LED 仍短暂闪烁。 您能否说明此问题的可能原因?

    根据 FPGA_Interrupt (0x08)、它似乎不太可能是一个初始化问题。 您是否有关于 VCM_STATUS (0x78)的更多信息或任何调查建议?

    感谢您的帮助。

    此致、

    约翰斯

    <<Figure 1>>

    <<Figure 2>>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    感谢您提供的信息! 我需要进一步了解这一点、并在下周结束前与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    感谢您的耐心。 我们已经在内部讨论过这个问题。 请参阅电子邮件通信中的进一步调试建议。  

    此致、

    洛里