This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:内部模式故障

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPA2005, DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1297746/dlp3010evm-lc-internal-mode-failure

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPA2005DLPC3478

尊敬的 TI 成员  

我使用 DLP3010EVM-LC、有2个问题。  

Q1) 内部图形模式异常运行、具体取决于 TI 固件。

    a) FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v8p0p0.img:OK

   b) DLP3010EVM-LC_9.0.1.img:它好像是一次运行。

Q2)当我使用 DLP3010EVM-LC-9.0.1 img 生成新的闪存映像时是否没有问题?  

     e2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC.pdfe2e.ti.com/.../FWSel_5F00_DLPC3478_5F00_DLPA2005_5F00_pm1_5F00_i2c0x36_5F00_v8p0p0.mp4  e2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC_5F00_9.0.1.mp4

谢谢  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    非常感谢您的问题。 我们会尽快回复您并提供反馈。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否提供测试图形设置和实际图形文件的屏幕截图? (图形集、图形集顺序、图形控制)我不确定您的第二个问题是什么、您能更详细地解释一下吗?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rusi  

    感谢您的答复。  

    您能否提供测试图形设置和实际图形文件的屏幕截图?

    (图形集、图形集顺序、图形控制)

    [LP Kim]请附上文件。 该模式仅用于测试。  

    我不确定您的第二个问题是什么、您能解释一下吗?

    [LP Kim]  

    很抱歉这么混乱。

    a)我可以使用 DLP3010EVM-LC_9.0.1为我们的产品闪存创建新的闪存固件吗?  
      我已使用固件8.0更新新固件、以便下载我们的产品闪存。  

      请参阅 231204_DLP3010EVM-LC.pdf 的第2页。  

    b)固件9.0.1的哪些更新功能与 外部模式控制相关?

    谢谢  

    e2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC_5F00_9.0.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您发送每次测试的设置。 我还需要您附加模式、以便我重新创建您遇到的问题并尝试找到解决方案。 请附上这些图案、我将为您进一步查看。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazimus  

    感谢您的答复。  
    它已连接。  

    我已经测试了该问题的各种模式、并且一直观察到、v9.0.1中的不同配置会出现该问题。

    此致  

    金立范  

    e2e.ti.com/.../Test-Pattern1.zipe2e.ti.com/.../Test-Pattern2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP Kim、

    发送给我的相同测试模式时、  测试 Pattern1.zip ,然后根据您的相同配置,我可以看到两个图形都正确显示。 您能尝试使用我们最新的 v9.0.1 TI DLP Pico 固件选择器工具 ? 您下载的 img 文件应该被命名为  FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1.img 。 请确保您使用的是 DLP GUI 版本3.2.0.6作为此固件版本。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rusi  

    感谢您的支持!!

    1)是。 可以使用 FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1.img 和  DLP GUI 版本3.2.0.6来解决此问题

    2) 我有最后的问题。  

    q1)它们之间的区别是什么   DLP3010EVM-LC_9.0.1.img 和  FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1.img
        DLP3010EVM-LC_9.0.1.img : https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC?keyMatch=DLP3010EVM-LC

        FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1.img : https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/

    Q2) https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC?keyMatch=DLP3010EVM-LC
     
       I2C 地址:何时选择0x3a,而默认值是0x36?  

        引脚映射 :何时选择 Option2而不是 Option1?  

    我将使用  具有(默认值) 0x36和选项1的 FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1.img  以便为我们的板下载闪存。  
    这样可以吗?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    很高兴它工作了! 我不确定您看到的两个固件映像之间的差异、但我会进行研究。 如果您还更改了 GUI、那么这可能是唯一的问题。 最新固件版本 v9.0.1需要与 GUI 3.2.0.6或更高版本配合使用。  

    对于引脚映射/i2c 地址、这些通常仅针对可能需要使用不同地址或引脚映射的自定义板进行更改。 对于 EVM、您应该坚持使用默认的0x36地址和引脚映射选项1。 是的、您应该继续使用  FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1.img

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Rusi!

    您帮了我、我解决了这个问题。  

    谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP Kim、

    很高兴它工作了!

    马克西姆