This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000XUV:直接写入应用模型

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1300966/dlp9000xuv-model-for-direct-writing-applications

器件型号:DLP9000XUV
主题中讨论的其他器件:DLP9000

`m 大家好、我目前正在开发 zemax 模型 、以便将 DLP9000用于直接编写应用程序。 有人可以通过任何机会分享一个 Zemax 示例来说明如何正确实现 DMD 模型? 不一定是相同的 DMD 或相同的应用、这会在很多时间内对我带来影响。 我`m 目前正在为此使用 zemax` us_mes.dll 模型  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justase,

    让我从光学器件团队那里获得一些建议、并且无论今天还是明天都能与您联系。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justas,

    光学团队提供了以下内容:

     us_MEMs.dll 是我们在 Zemax 中对 DMD 建模所使用的表面。 包含 DMD 表面的光学参考设计可在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/DLP5530PGUQ1EVM

    请找到该页面上的设计文件下载链接。

    设置 us_MEMS.dll 表面时的重要参数是:

    • X 宽度和 Y 宽度、以匹配 DMD 有源阵列尺寸
    • 角度0以更改像素倾斜角
    • 用于调整像素倾斜方向的衰减角度
    • # X 像素和# Y 像素可以设置为较小的值,它们不需要匹配真正的 DMD 像素计数

    我希望这对您有所帮助。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justas 是您最可能使用激光光源的另一个光学设计是:

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/optical-design/MD-LfEhKiRaEE/01.00.00.00/dlpr105.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justase,

    让我们知道我们是否能帮助未来。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到下载链接、您的帖子中可能缺少某些链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justas,

    您是正确的、似乎删除了 llink。  这里同样是:

    https://www.ti.com/tool/DLP5530PGUQ1EVM

    菲齐克斯