This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:自定义图像显示

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1295529/dlpdlcr230npevm-custom-image-display

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

尊敬的:

您好!

我想知道如何使用 DLPDLCR230NPEVM 投影仪显示自己的图像。 我最初试图将另一个对象(包含我的图像的文件)添加到已定义的类"Source (源)"中、但我不确定这是否可行。 如果是、您能告诉我是如何完成的吗? "源"是否有特定类型的文件? 此外、在哪里可以进行这些更改(添加文件/使用其他对象重新定义"源")? 如果在 enum.py 中操作类是不可能的、我应该采取什么其他方法? 是否有可用于上传和显示自定义图像的示例代码?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我们的专家因感恩节 假期而离开。 敬请期待 下周同一时间再见。

    此致、
    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    在此 EVM 上显示定制内容的最简单方法是使用 init_parallel_mode.py 脚本。 这应该允许 Raspberry Pi 将 EVM 用作显示器。 如果您可以在 RPI 上显示所需的内容、则该 EVM 应该能够正常工作。

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 很抱歉不清楚我的问题。 我正在寻求一种在启动界面中显示 sample02.py 之类图像的方法。 我对 init_parallel_mode.py 的担心是、如果屏幕上弹出不需要的内容、或者图像/视频出现问题、会中断进度。 如果我对 init_parallel_mode.py 的过程存在误解、请告知我。 因此、我正在寻找一种根据存储的数据显示图像的方法、这样即使图像显示超过一周、也不会遇到任何问题。 我原本想到的是操纵 enenum.py 这是可行的吗? 或者、如果您有任何其他建议、我会很感激。 感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。  

    此致!

    阿利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alyssa:

    我们将在几天后向您提供相关解释。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alyssa:

    如果您要将图像存储到具有用于 Raspberry Pi 的操作系统的 microSD 卡中、则 init_parallel 是显示该内容的唯一选项。 EVM 固件中不能添加或删除任何图像。 您需要 RPi 来主动将图像数据驱动到 EVM。

    init_parallel 仅允许用户在 EVM 上显示 RPi"窗口"。 它应提供与 Raspberry Pi 连接到显示器相同的视图。 TI 没有用于您尝试执行的操作的示例代码。 我建议查看 Raspberry Pi 论坛。

    最佳

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 为了清楚起见、即使将图像转换为二进制代码、DLP 投影仪也不会读取图像。 是这样吗?  

    再次感谢大家。

    -阿利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alyssa:

    DLP 投影仪无法读取您要创建的二进制图像。 它只能读取固件本身中包含的映像。

    INIT_PARALLEL 是在此 EVM 上显示定制内容的最简单方法。

    此致!

    约翰