尊敬的:
您好!
我想知道如何使用 DLPDLCR230NPEVM 投影仪显示自己的图像。 我最初试图将另一个对象(包含我的图像的文件)添加到已定义的类"Source (源)"中、但我不确定这是否可行。 如果是、您能告诉我是如何完成的吗? "源"是否有特定类型的文件? 此外、在哪里可以进行这些更改(添加文件/使用其他对象重新定义"源")? 如果在 enum.py 中操作类是不可能的、我应该采取什么其他方法? 是否有可用于上传和显示自定义图像的示例代码?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
您好!
我想知道如何使用 DLPDLCR230NPEVM 投影仪显示自己的图像。 我最初试图将另一个对象(包含我的图像的文件)添加到已定义的类"Source (源)"中、但我不确定这是否可行。 如果是、您能告诉我是如何完成的吗? "源"是否有特定类型的文件? 此外、在哪里可以进行这些更改(添加文件/使用其他对象重新定义"源")? 如果在 enum.py 中操作类是不可能的、我应该采取什么其他方法? 是否有可用于上传和显示自定义图像的示例代码?
非常感谢。
您好!
感谢您的答复。 很抱歉不清楚我的问题。 我正在寻求一种在启动界面中显示 sample02.py 之类图像的方法。 我对 init_parallel_mode.py 的担心是、如果屏幕上弹出不需要的内容、或者图像/视频出现问题、会中断进度。 如果我对 init_parallel_mode.py 的过程存在误解、请告知我。 因此、我正在寻找一种根据存储的数据显示图像的方法、这样即使图像显示超过一周、也不会遇到任何问题。 我原本想到的是操纵 enenum.py 这是可行的吗? 或者、如果您有任何其他建议、我会很感激。 感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
此致!
阿利萨
您好 Alyssa:
如果您要将图像存储到具有用于 Raspberry Pi 的操作系统的 microSD 卡中、则 init_parallel 是显示该内容的唯一选项。 EVM 固件中不能添加或删除任何图像。 您需要 RPi 来主动将图像数据驱动到 EVM。
init_parallel 仅允许用户在 EVM 上显示 RPi"窗口"。 它应提供与 Raspberry Pi 连接到显示器相同的视图。 TI 没有用于您尝试执行的操作的示例代码。 我建议查看 Raspberry Pi 论坛。
最佳
约翰