This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:DMD 标识帮助

Guru**** 2566725 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3310, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1302735/dlpc2607-dmd-identification-help

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件:DLP3310DLP2000

我正在尝试识别我一直在使用的投影仪中的 DMD。 将其插入计算机时、建议的分辨率为1360x768。 这让我相信这是 DLP3310、但驱动电子器件包含 DLP2607芯片。 根据我的研究、这2个器件看起来不兼容。  

非常感谢为确定 DMD 提供任何帮助。  

此致!

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered

    DLP3310是本地最接近此尺寸的 DMD (没有 XPR 图像和 XPR 图像)。 但是、DLP3310具有稍微不同的大小、它的 阵列 大小为1368x768。 您可能已经发现、 DLPC2607 只能驱动阵列大小为640x360的 DLP2000 DMD、

    尽管 DMD 的尺寸不同、但投影仪的 EDID 可能编程了1360x768。 一般而言、您可以 在这里找到我们的所有DMD、但我们无法确定地说您的投影仪具有基于这些数据的特定 DMD。

    如果您因特定原因需要了解您正在使用的 DMD、我们可能会为您提供帮助。

    此致、
    奥斯汀