请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9500 您好!
我们使用了 ViALUX 的 V-9501模块来控制 DLP9500 DMD。 它最近突然出现了显示问题。 DMD 显示屏的左半部分始终显示与图像重叠的垂直条纹、无论我们投影的是什么图像。 我附上了错误的图片。
您能帮我解决这个问题吗? 我期待您的答复。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Xinyuan:
几乎可以肯定是从控制器到 DMD 的 LVDS 线路连接不良。
首先、您应直接联系 ViALUX、因为这款电路板是他们设计的、请他们提供有关他们产品的建议。 如果产品仍在保修期内、请在咨询他们之前不要做任何事情。
对于我们的 EVM、我建议小心地断开柔性电缆、检查焊盘和引脚是否有碎屑、并在需要时使用 IPA 进行小心清洁。 如果这样仍无法解决问题、请小心卸下 DMD、检查 DMD 板和 DMD 焊盘是否有碎屑或污垢、并使用 IPA 小心清洁。 进一步检查插入器是否缺失 c 型弹簧或 C 型弹簧转向侧边。
菲齐克斯