This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:(ViALUX 的 V-9501模块)垂直条纹/显示问题

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1302793/dlp9500-v-9501-module-from-vialux-vertical-stripes-display-issue

器件型号:DLP9500

您好!  

我们使用了 ViALUX 的 V-9501模块来控制 DLP9500 DMD。 它最近突然出现了显示问题。   DMD 显示屏的左半部分始终显示与图像重叠的垂直条纹、无论我们投影的是什么图像。  我附上了错误的图片。

您能帮我解决这个问题吗?  我期待您的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyuan:

    几乎可以肯定是从控制器到 DMD 的 LVDS 线路连接不良。   

    首先、您应直接联系 ViALUX、因为这款电路板是他们设计的、请他们提供有关他们产品的建议。  如果产品仍在保修期内、请在咨询他们之前不要做任何事情。

    对于我们的 EVM、我建议小心地断开柔性电缆、检查焊盘和引脚是否有碎屑、并在需要时使用 IPA 进行小心清洁。  如果这样仍无法解决问题、请小心卸下 DMD、检查 DMD 板和 DMD 焊盘是否有碎屑或污垢、并使用 IPA 小心清洁。  进一步检查插入器是否缺失 c 型弹簧或 C 型弹簧转向侧边。

    菲齐克斯