This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM:DLPDLCR3310EVM-

Guru**** 2577175 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3437, DLP3310, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1304317/dlpdlcr3310evm-dlpdlcr3310evm-

器件型号:DLPDLCR3310EVM
主题中讨论的其他器件: DLP3310DLPA3000、DLPC3437

我希望使用 DLPDLCR3310EVM 来制作一些图像、但我想使用我自己的光源、因此我考虑合理地选择 DLPA3000 PMIC/LED、并且仅将 DLP3310 DMD long 与 DLPC3437 显示控制器配合使用。 这样可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    这是一项极具挑战性的工作、我们没有从 DLPDLCR3310EVM 中删除 DLPA3000的任何官方设计。  

    您无法完全断开 DLPA3000 PMIC、因为这会为 DLPC3437和 DLP3310供电、并且 DLPC3437会检查它是否由 DLPA3000 PMIC 供电。 您可以让 DLPA3000 PMIC 为 DLPC3437和 DLP3310供电、但断开 DLPA3000 PMIC 与驱动光源的连接、并用自己的电源驱动光源负载。

    您还需要从 DLPC3437上拉取原本要连接到 DLPA3000的 LED 选择线路、转而将 LED_SEL 线路连接到您的新光源驱动器。

    此致、

    亚历克斯·陈