This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]新的 DLP Pico 启动和硬件诊断工具

Guru**** 2508625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1304924/faq-new-dlp-pico-boot-and-hardware-diagnostic-tools

该主题将概述 DLP Pico 应用团队制作的两个新诊断工具、用于辅助系统调试。

1.兼容部件

  • 这两款工具均兼容所有 DLPC342x、DLPC343x、DLPC347x 控制器。

2.在哪里可以找到这些工具

  • 截至发布此帖子之日、可以在 TI.com 上的任何受支持 DLP 控制器芯片下找到每个工具下载。

3.工具概述

  • DLP 引导诊断工具[链接]
    • DLP 引导诊断工具用于调试 DLP 系统启动过程的问题。 此工具是一款简单的固件映像、允许用户 配置 UART 端口以读取不同系统初始化测试的结果。 有关如何正确配置 DLP 引导诊断工具的更多信息、请参阅下载内容中包含的《DLP 引导诊断工具用户指南》。  

  • DLP 硬件诊断工具[链接]
    • DLP 硬件诊断工具是一款 Windows 可执行程序、允许用户快速配置 DLP 系统、以测试不同的  图像质量、  DSI 设置  或  光控制 设置问题。 只有在系统正确启动并使用最新固件进行刷写后、才能使用该工具。 有关如何正确使用的更多信息、请参阅下载内容中包含的 DLP 硬件诊断工具用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有任何与这些诊断工具或 DLP 芯片组相关的其他问题、请创建新主题。

    此致!

    马克西姆