This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:次要发展问题

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC150, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1292501/dlpnirnanoevm-secondary-development-issues

器件型号:DLPNIRNANOOEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC150、、 UNIFLASH

大家好、TI 高级工程师、最近我们使用 TI 的 DLPNIRNANO 开发套件进行二次产品开发、在这里遇到了以下问题、需要 TI 技术支持、谢谢。如下所示:

1)由于我们是新做的电路板,其中的 TM4C1297NCZADI3和 DLP150没有引导加载程序,所以我们无法使用 TI 在官网上提供的固件在线下载; TI 能否提供此引导加载程序以便我可以使用 JTAG 下载它?

2)在"2514151E_NIRSCANNANO_DLPC150_Board_ESD"原理图中,我没有找到连接器 J500和 J501的电缆,是不是客户可以扩展这两个连接器的使用,如果是,我可以从原理图中移除这两个连接器,这是可能的

3)在 TI 提供的 GUI 软件(DLP NIRscan Nano GUI (Windows) v2.1.0)中、我打开了工厂页面、TI 能否对此页面进行详细描述、因为我要在此界面中进行波长和位置校准、谢谢您;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    我们目前正在调查您的三个问题、并将在接下来的几天内回复您并提供我们的回复

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、期待您能获得有关 TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们很高兴为 您提供帮助、并将在此论坛中为您更新最新信息。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想确认问题的进展情况、现在我的项目已经停止、我需要解决这些问题、然后才能继续前进、我希望尽快看到您的好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    很抱歉响应延迟。 我已经在这个主题给我们的专家在 DLPNIRNANOOEVM 上。

    他会尽快帮助你。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 希望听到大家的好消息、二次开发顺利推进、批量生产顺利推进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将更新该论坛中的反馈。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    1) 1)请参阅 NIR Scan nano EVM 用户指南中的三重奏指南: https://www.ti.com/lit/ug/dlpu030g/dlpu030g.pdf 

    2) 2)是的、如果不需要、您可以删除。

    3) 3)请参阅随附的校准指南
    e2e.ti.com/.../NIRscan_5F00_Nano_5F00_Alignment_5F00_Calibration_5F00_Procedure.pdf

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、关于上面提到的第一个问题、我已经查看了与您多次提供的链接相对应的文件。 该文件提到了编译应用软件、该软件通过 GUI 软件中的固件升级来升级编译的文件。 但是、空 PCB 板中没有底层引导加载程序、因此肯定无法在线接收此编译后的程序文件。 您能否确认是否提供了此引导加载程序底层程序、以便我可以先将其下载到空板上、然后使用 GUI 软件进行升级;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此套件使用 USB 通信来下载软件并将其编译到电路板中、因此电路板的底层应为 USB 引导加载程序。 如果没有该程序、客户将无法升级和下载应用程序(从 TI 官方网站下载的 TM4C 和 DLPC150)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengiq:

    我们将在下周早些时候与您联系。 这是节假日周。

    感谢您的理解。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我希望能听到你的好消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chengiq、  

    感谢您的理解、我们会在未来几天内向您回复。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您可以使用 XDS200调试器连接到 EVM、并使用 UNIFLASH 闪存编程器实用程序将 Tiva 二进制文件刷写到 Tiva 控制器。 引导加载程序是二进制文件本身的一部分。  

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的意思是 TI 官方网站 NIRscanNano .bin 提供的源代码中包含引导加载程序以及应用程序、对吗? 只要我将 JTAG 下载到芯片中、就可以实现在线升级、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    请允许我们在本周结束前回复您的问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我希望能听到你的好消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    我们目前正在研究您的问题。 感谢您的耐心!

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想确认一下、此问题目前的进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    感谢您与我们联系。 我们的专家仍在调查您的所有问题、并会在未来几天内与您联系。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师、您能帮助加快本问题的确认速度并提供技术答案吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我们会尽快回复你并提供反馈。

    此致、

    洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    TI.com 上提供的适用于 Tiva 板的二进制包是由引导加载程序和应用程序组成的组合二进制文件。 因此、无需单独的引导加载程序 bin 也不可用。 请将 JTAG 连接与 XDS200调试器一起使用、从下面突出显示的链接中刷写二进制文件。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我会尝试按照您提供的方法下载程序、然后提供有关结果的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    感谢您的答复。 我们期待您的反馈。

    此致!

    麦克斯因