This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:使用 DLPC3433时的 i2c 读取/写入出现问题。

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1306111/dlpc3433-there-is-something-wrong-with-i2c-read-write-with-dlpc3433

器件型号:DLPC3433

您好!

我想知道问题是什么。
我决定从 Qualcomm AP 发送至 DLPC3433以进行 MIPI DSI 通信、如下所示。

0x1A 0x01
0xD7 0x00
0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05   0XD0 0x02
0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05   0XD0 0x02
0x2E 0x00 0x05 0xD0 0x02
0xBD 0xDF 0x00
0x07 0x00
0x05 0x00
0x1A 0x00

但 DLP 会显示默认启动界面。
接下来应该检查什么。


此致。

是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeon:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    DSI 专家目前不在办公室。 我们将在1月初与您联系。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    我解决了这个问题。
    谢谢你。

    此致。
    是的。