This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160CP:[DLPCLCR160CPEVM] RGB565图像文件格式?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1300884/dlp160cp-dlpclcr160cpevm-rgb565-image-file-format

器件型号:DLP160CP

您好~

我正在考察 DLPCLCR160CPEVM。
我需要将图像放置在 SD 卡上并在屏幕上显示。

如何设置图像格式?
我把它保存为 BMP 16位,并把它放在 SD 卡上,但它不起作用。(图像大小640 x 360)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geonu:

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    虽然您的图像是16位的、但请确认您的图像具体是 RGB565。 请确保在选择菜单之前插入 microSD 卡。 然后在屏幕上循环显示 microSD 卡上的图像。   图像开始显示后、按下按钮(J2)以暂停图像。  

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不久将发布软件编程人员指南中关于如何配置 SD 卡以进行 EVM 播放的详细信息。

    缺少的是 conf.txt 文件,该文件为每个图像指定一组参数,例如图像文件名、绘制坐标、背景颜色和显示时间。

    我已经附加了一个 zip 文件、其中包含了您应该加载到您的 SD 卡中的内容、作为示例。 该 zip 文件有一个.txt 文件和四个.bmp 文件。

    请勿更改任何文件名、尤其是 conf.txt 文件、因为这是 MSPM0用于执行 SD 卡回放的根文件。

    此外、仅支持分辨率为640x360的24位.BMP 图像;不能使用.PNG 或.JPG 文件。

    e2e.ti.com/.../sd_5F00_image_5F00_TIS_5F00_4.zip

    配置(cconf.txt)文件的详细信息:

    关键字

    参数

    单位

    备注

    启动_运行_模式

    1

    1:启动界面图像/ 2:SSD (RGB_PARALLEL)/ 3:DSI

    SDcard_images 的数量

    3

    图像名称

    image1_name,image2_name,……

    序列重复

    1或0

    序列数

    6

    序列编号指示符

    RGB_填充

    R、G、B

    灰阶

    图像

    1、x_location、y_location

    延迟

    1000

    ms

    RGB_填充

    R、G、B

    图像

    2、x_location、y_location

    ms

    延迟

    1000

    灰阶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使按原样插入附加文件、该文件也不起作用。

    SD 插槽有问题吗?

    SD 卡的类别是否无关紧要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供的 zip 文件是否在 SD 卡中解压缩?

    您的 SD 卡的尺寸是多少? 我们已确认 SD 卡操作与8和16GB SD 卡兼容(32GB 应该是最大支持的大小)。 如果您使用的 SD 卡容量大于32GB、MSPM0上的现有 SD 卡驱动程序可能不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解压缩了压缩文件并将其放置在 SD 卡上。 我使用了8GB 和2GB 的内存容量、但两者都不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需确认一下、您将执行以下步骤:

    1. EVM 未插入或未通电。
    2. 将 SD 卡插入 EVM。
    3. 将 EVM 插入电源。
    4. 将 PROJ_ON 开关切换至导通状态。
    5. 使用按钮导航至并选择 SD 卡选项。

    如果在 EVM 通电后插入了 SD 卡、EVM 目前不播放 SD 卡中的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geonu Lee、  

    请告知我们、这是否仍是您结束时的开放式话题、否则、我们将继续并关闭 TT。  

    此致、

    马扬克