请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3010 您好、TI!
这是0.3" 720p DMD decap 的内部结构图片。
两侧的橙色部件是 DMD 芯片的内部物质。
请帮助确认两侧橙色区域是否包含电气特性?
谢谢!
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.