This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:0.3 720p DMD 内部结构

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1304647/dlp3010-0-3-720p-dmd-internal-structure

器件型号:DLP3010

您好、TI!

这是0.3" 720p DMD decap 的内部结构图片。

两侧的橙色部件是 DMD 芯片的内部物质。

请帮助确认两侧橙色区域是否包含电气特性?

谢谢!

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    请分享您所遇到问题的详细信息。 这将有助于我们更好地解决您的问题。

    镜下方和周围区域有 CMOS 电路。  

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    由于客户反馈问题、DLP3010 .3 720p DMD 芯片具有异常行为、如下图所示。

     

     

    在 DLP3010 .3 720p DMD 芯片中、哪些因素可能导致这种异常现象?

     

    DMD 芯片的工作条件、例如温度 湿度等或其他条件是否可能产生影响?

    谢谢。

    Br、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    如果在数据表中所述规格之外运行、温度、湿度等因素可能会对 DMD 功能产生影响。 您能否分享更多信息、说明您是如何开始注意到 DMD 上的问题的、它是从一开始就可见的还是逐渐发生的?  

    此致、

    马扬克