This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLP 产品论坛

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1307302/dlpc3479-dlp-products-forum

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3000

尊敬的 TI 朋友

我的硬件组合是 DLPC3479+DLPA3000+DLP4710LC。

在上电过程中、dlpc3479未通过 SPI 向 dlpa3000发送命令、这可能导致 DLPA3000不输出 DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS、DMD_VRESET、从而导致初始化失败。

现在、对于该上电序列中的主信号、我有一些问题。

Quse1: DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS 和 DMD_VRESET 这三个信号需要 dlpc3479才能将 SPI 命令发送到 dlpa3000、然后才能释放。 我在这里进行了测试、发现 dlpc3479未发送 SPI 命令。 那么、应该如何触发它呢?

Quse2: 使用示波器来检查 dlpc3479每个信号的上电时序、但 HOST_IRQ 除外、它保持高电平、其他一切都符合该上电时序。 dlpc3479的 HOST_IRQ 信号未被拉低。 我们需要在哪些方面来调查初始化失败的原因?

感谢您的任何帮助

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    这似乎是一个重复的线程。 我已经回复了上一主题。

    此致、

    维韦克