This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOOEVM:光源规格

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1307714/dlpnirnanoevm-light-source-specifications

器件型号:DLPNIRNANOOEVM

您好、TI 高级工程师、我想问一下 DLPNIRNANOOEVM 套件中两个钨光源的规格是什么、可以从哪里购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:  

    请参阅 OMM 搜索工具(https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH) 、查找可以帮助您解决问题的相关第三方联系人。

    此致、

    马扬克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助,但在我搜索之前,我需要知道光源的规格在 DLPNIRNANO ,你能告诉我光源的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考设计 TIDA-0054基于 DLPNIRNANO EVM。 有关 EVM 中使用的元件的详细信息、请参阅物料清单(BOM)。

    TIDA-00554参考设计| TI.com

    机械 BOM 列表中列出了该灯。 国际车灯的零件号是"1088-1 T-1透镜末端灯泡"。

     以下链接用于制造商的产品页面。

    1088-1 T-1透镜末端灯泡(internationallight.com)

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,非常感谢您提供的信息,我在这个网站上看到了它( internationallight.com ),有两个规格,如下: 1) 1088 T-1 NDIR 灯泡; 2)1088-1透镜端灯泡;DLPNIRNANO 使用第二个型号,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。  

    此致、

    马扬克