This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:内部图形流模式停止显示图形

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1307967/dlpc3479-internal-pattern-streaming-mode-stops-displaying-patterns

器件型号:DLPC3479

您好、!工程师 J ü r

我们使用内部图形流模式、并不断使用 I2C 来触发指令(指令运行一次)、指令之间的间隔为100ms。 在发出触发指令很长时间后、内部图形的显示将在几个小时后停止、时间是随机的。 此时、仅重启电源以恢复解决方案。

这是一个已知的错误吗?我们该如何解决它?

因为我注意到在 Pico Firmware Selector 中、发布了3478版本的9.0.1固件、该版本表示解决了类似的问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    您能否回答以下问题以帮助我们进一步调试问题?

    1. 您使用的是 TI EVM 还是您自己的系统设计?
    2. 您将 DLPC3479用于何种固件版本?
    3. 您如何发送这些命令、是使用 DLP EVM GUI 还是您自己的通信方法?

    另外、请注意因节假日导致响应延迟。 感谢您的理解。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚历山大
    答复如下:
    我使用我自己的系统设计、但基本上参考 TI EVM。
    我最早使用7.0.1,去年两年使用8.0.1,几个月前使用8.1.0。 所有这些都是单灯通道固件。 我已经在实验室中运行了上述固件版本、几台机器已经一起运行了一周、其中一台机器每天会出现一到十次问题、这些问题会随机出现。 似乎与固件版本无关。 下载的内部图形图像时序也符合要求。
    我使用我自己的通信方法通过 STM32硬件 I2C 连接到 DLPC3479。 我已经测试了 I2C 波形与时间序列一致、频率大约为90KHZ。 将 I2C 频率设置为降低后、问题的概率好像会降低、但不可避免地会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们的专家将在几天后与您取得联系。  感谢您分享详细信息。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、等你的消息、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:  

    是的、您遇到的问题是一个已知问题、此问题已修复、但 TI.com 上尚未针对 DLPC3479发布固件。 请等待本月中旬、更新的固件将修复此问题。  

    此致、

    马扬克