您好、!工程师 J ü r
我们使用内部图形流模式、并不断使用 I2C 来触发指令(指令运行一次)、指令之间的间隔为100ms。 在发出触发指令很长时间后、内部图形的显示将在几个小时后停止、时间是随机的。 此时、仅重启电源以恢复解决方案。
这是一个已知的错误吗?我们该如何解决它?
因为我注意到在 Pico Firmware Selector 中、发布了3478版本的9.0.1固件、该版本表示解决了类似的问题。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、!工程师 J ü r
我们使用内部图形流模式、并不断使用 I2C 来触发指令(指令运行一次)、指令之间的间隔为100ms。 在发出触发指令很长时间后、内部图形的显示将在几个小时后停止、时间是随机的。 此时、仅重启电源以恢复解决方案。
这是一个已知的错误吗?我们该如何解决它?
因为我注意到在 Pico Firmware Selector 中、发布了3478版本的9.0.1固件、该版本表示解决了类似的问题。
谢谢!
您好,亚历山大
答复如下:
我使用我自己的系统设计、但基本上参考 TI EVM。
我最早使用7.0.1,去年两年使用8.0.1,几个月前使用8.1.0。 所有这些都是单灯通道固件。 我已经在实验室中运行了上述固件版本、几台机器已经一起运行了一周、其中一台机器每天会出现一到十次问题、这些问题会随机出现。 似乎与固件版本无关。 下载的内部图形图像时序也符合要求。
我使用我自己的通信方法通过 STM32硬件 I2C 连接到 DLPC3479。 我已经测试了 I2C 波形与时间序列一致、频率大约为90KHZ。 将 I2C 频率设置为降低后、问题的概率好像会降低、但不可避免地会发生。