This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于机器视觉扫描仪的 DLP 解决方案。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLP4710EVM-LC, DLP4710, DLP4710LC, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1301243/dlp-solution-for-the-machine-vision-scanner

主题中讨论的其他器件:DLP4710DLP4710LC、DLPC3479、 DLPA3000、DLP4710EVM-LC

尊敬的 TI 成员!  

我目前正在对用于远距离应用的工业扫描仪进行审核、并计划使用德州仪器(TI)评估模块(EVM)进行可行性研究。

由于应用所涉及的距离为1米或以上、因此亮度是一个至关重要的因素。

我打算利用 TI EVM 进行光学开发、并希望为 TI EVM 系列中的高亮度产品提供建议。

此外、针对适合远距离扫描的产品的建议也很有价值。

谢谢  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP:

    这些 EVM 是一个很好的起点、但为了提供一些指导、我们需要首先弄清楚您期望 DMD 处理多大的功率以及使用什么波长。

    请提供对您的要求的估计值。  如果您不愿意在公共论坛中分享这些信息、请向我发送一个朋友邀请、以便我们可以进行私下交流。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix  

    感谢您的答复。  

    1. R/G/B 颜色  

    2.功率:最强的 LED 亮度  

    3.预期测量距离:超过1~2M ,测量范围: 1M  

    我认为 DLP4710系列 EVM 是最强的亮度。 你怎么看?  

    DLP4710和 DLP4710LC 有何区别?  

    请告诉我确切的 EVM 器件型号?  

    谢谢 e2e.ti.com/.../DLP_5F00_Products_5F00_Optical_5F00_Module_5F00_Search_5F00_Tool_5F00_v4.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP:

    我将把您的请求转发给处理 DLP4710和 DLP4710LC 的团队。  他们应该能够更好地帮助您。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP:

    DLP4710LC EVM 是最明亮的 EVM。 此 EVM 基于 DLPC3479控制器和 DLP4710LC DMD。   DLP4710LC DMD 具有1920x1080分辨率。 有关特性和功能的详细信息、请参阅 DLP3479数据表。

    DLP4710和 DLP4710LC 有何区别?  [/报价]

    DLP 技术是一种芯片组解决方案。 DLPC3479控制器、DLP4710LC DMD 和 DLPA3000/3005电源管理 IC (PMIC)专为扫描等光控制应用而设计。  关键特性是图形生成和投影。

    DLCP3439控制器、DLPC4710 DMD 和 DLPA3000/3005 PMIC 设计用于显示应用。  下的输入图像/数据通过多种图像处理功能来增强人眼的视觉体验。  在此应用程序中、您没有用于管理扫描应用程序所需的每个像素的控件。

    请告诉我确切的 EVM 器件型号?  [/报价]

    此 EVM 的器件型号为 DLP4710LC-LC。 您可以通过以下网页订购 EVM:

    DLP4710EVM-LC 评估板| TI.com

    此致、

    维韦克

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLP4710EVM-LC 评估板| TI.com

    请告诉我 EVM 的尺寸!!

    谢谢

    S·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    我们会尽快回复您。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要查找的信息可以在 EVM 的 TI 设计中找到- https://www.ti.com/tool/TIDA-080005

    CAD 文件包含每个显示尺寸的元素的工程图。 遗憾的是、YOI (EVM 制造商)提供的装配图总共不包括尺寸。

    此致、

    马扬克