This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:无法使用软件加载映像和切换模式

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPR900, DLPLCRC900EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1308591/dlplcr65evm-cannot-load-images-and-switch-mode-using-software

器件型号:DLPLCR65EVM
主题中讨论的其他器件:DLPR900DLPLCRC900EVM


我无法使用 DLPC900REF-GUI 切换工作模式。 它锁定在视频模式。 我无法加载任何 定制的图像以供显示。 此外、即使切断电源、DMD 表面仍然存在条纹类型的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi Wang:

    感谢您与我们联系。 欢迎来到 E2E 论坛。

    我有几个问题:

    1. 系统是否处于"待机"模式? 是否尝试过重启?
    2. 是否看到心跳 LED (D6)在闪烁? 故障 LED (D5)是否亮起?
    3. 您是否在"状态"框中看到设置了任何错误标志?
    4. 在发生此问题之前、您正在执行什么操作?
    5. GUI 是否识别了正确的固件版本和标签?

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1使用软件将系统调整为正常模式。
    2 D6正在闪烁,但 D5未亮起。
    3没有。
    4我正尝试上传要显示的图形。 我点击最后一种模式(fly-something)。第一次、它没有响应、但 DMD 表面很清晰。 然后、我可以看到上面有条纹(当前状态、如图片所示)、但这不是我上传的图像。
    5是设备类型被正确识别。
    THX 表示注意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送 GUI 主页的屏幕截图。

    系统处于"正常"模式时、您是否仍无法切换工作模式?

    谢谢!
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    当我在软件中单击"PATTEN on the fly"模式时、它会自动切换回视频模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi Wang,

    请尝试对最新版本的固件映像 v6.2.0进行编程。

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个链接吗? 因为我当前使用的软件是直接从产品页面(https://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPLCRC900EVM#order-start-development)下载的。 我不知道从何处下载 固件映像 v6.2.0。

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLPR900固件版本6.2可从以下网址获得:  https://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPR900

    DLPLCRC900EVM GUI 版本5.2 可通过以下网址获取: https://www.ti.com/tool/DLPC900REF-SW