This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:驱动 DMD

Guru**** 2664495 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FLQ, DLPC910, DLPC900, DLP9000, DLP9000X, DLP5500, DLP670S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1307029/dlpc910-drive-dmd

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件: DLPC900DLP9000、DLP6500FLQ DLP9000X、DLP500YX、 DLP5500DLP670S

您好!

    我们知道 DLPC900和 DLPC910都可以驱动 DLP6500和 DLP9000。 DLPC910能否驱动 DLP500和 DLP670等可由 DLPC900驱动的 DMD?

   谢谢!

   晴天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    感谢您提出这个有趣的问题! 让我把这个问题分配给相应的人。 他们应该在1月3日再次上班、因此请在那之前多留几天时间、以获得答案。 感谢您的耐心等待。

    谢谢!
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunny、您好、

    很抱歉耽误你的时间。  我已经出去了,也有一些车辆问题。

    首先、请注意、DLP6500型号(DLP6500 FYE 和 DLP6500FLQ)是仅有 DLPC900或 DLPC910控制器可以运行的 DMD。

    DLPC900驱动 DLP9000 DMD、但 DLPC910运行 DLP9000X DMD。   

    但是、DLPC910仅针对 DLP6500型号或 DLP9000X 进行配置。  它无法识别 DLP500YX、DLP670S 或 DLP5500 DMD、也无法对其进行编程。

    固定装置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fixix:

        我看到 DLP9000和 DLP9000X 是相同的数据表。 我检查过、发现除了电压之外没有其他差异。 TI 是否有这两款产品的比较表、让我知道它们之间的区别。 此外、如果 DLPC910驱动 DLP9000、会出现什么问题? 同样、如果使用 DLPC900驱动 DLP9000X、会发生什么问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Sunny、

    如果 DLP9000由 DLPC910驱动、它根本不会进行配置、因此您在 DMD 上什么也得不到。

    我认为、如果您使用 DLPC900驱动 DLP9000X、情况也是如此。   

    DLP9000和 DLP9000X 只有两种不同之处:

    1. 它们需要不同的控制器
    2. DLP9000在400 MHz LVDS 下工作、而 DLP9000X 在480 MHz 下工作。

    希望这对您有所帮助

    菲齐克斯