请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2021LEQ1EVM 主题中讨论的其他器件:MSP-FET、
您好!
您能帮助我了解从 MSP-FET 到 EVM 模块的连接详细信息吗?
谢谢!
K·卡莱瓦尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能帮助我了解从 MSP-FET 到 EVM 模块的连接详细信息吗?
谢谢!
K·卡莱瓦尼
尊敬的 Kalaivani:
您能说出使用 MSP-FET 的目的吗? 是否需要重新编程和调试 MSP430?
请注意、MSP430已在 EVM 上预编程。 通过 FTDI 线缆使用 DLP 控制程序 GUI 评估 EVM 时、不需要或不使用 MSP430。 此外、还提供了 MSP430以便于本地演示。
为了实现 MSP-FET 与 MSP430的硬件连接、您需要使用跳线在 MSP-FET 和 DLP2021LEQ1EVM 之间连接以下引脚:
MSP-FET | DLP2021LEQ1EVM |
引脚9 (GND) |
J2引脚1 |
引脚1-(TDO/TDI) |
J2引脚2 |
引脚7 (TCK) |
J2引脚6 |
此致、
洛里