This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160CP:[DLPCCR160CPVM] H/W Doucment 和 S/W Source。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1302415/dlp160cp-dlpccr160cpvm-h-w-doucument-and-s-w-source

器件型号:DLP160CP
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR160CPEVMMSPM0G3507

您好!

我希望接收 EVM H/W 数据和 S/W 数据。
我们需要在明年第一季度之前完成开发、因此我们需要数据。

因此,必须迅速进行审查。
我可以获得数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geonu:

    欢迎回到 E2E 论坛! 感谢您继续开展业务。

    您具体要查找有关 DLPDLCR160CPEVM 的哪些硬件和软件信息? 可使用 TI.com 上的 Firmware Selector Tool 来找到 EVM 上使用的固件。  

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxine:

    我需要 DLPDLCR160CPEVM、PCB、BOM 的电路图和 MSPM0G3507 MCU 的源代码。
    这是为了减少审核和开发时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geonu:

    我一直在与文档所有者协商、并将在下周早些时候提供他们的反馈给您。 感谢您的耐心!

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geonu:

    请求提供的信息尚未公布。 目前正在对其进行最后审定和审查。  可用后、我们将更新您的信息。

    同时、您可以就此主题联系当地的 TI 联系人以获取支持。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
    我应该等待多长时间?
    已经是两周了。
    拖延仍在继续,开发时间表落在后面。
    请提供快速支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geonu:  

    我们理解您的担忧、我们的团队将在下周优先考虑这个问题。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geonu:

    请在此论坛上向我发送朋友请求以了解后续步骤。 感谢您的耐心等待我们从美国假期回来。

    此致!

    麦克斯因