This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:还是 DLP3010EVM-LC? -适用于稳定的静态成像

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2, DLP3010EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1308440/dlpdlcr3010evm-g2-or-dlp3010evm-lc---suitability-for-stable-static-imaging

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC

您好!

我们正在寻找的 DMD、以使用可见光的单一颜色(可以是宽带颜色或单色颜色)投射静态、稳定的图形。 我们希望以可重复的方式以非常短的曝光时间(大约几十微秒)捕获产生的照明、因此照明的稳定性非常重要。  

我们目前正在使用 DLPDLCR3010EVM-G2、在 回答 我们先前发布的一个问题时、我们可以通过关闭两个 LED 来实现单色照明。 我们曾尝试通过熄灭蓝色和绿色 LED 来达到此目的、但在示波器上观察光强度时(参见下图1)、我们意识到

(1)这种配置并不能让我们始终保持红色 LED 亮起(即、当我们关闭蓝色和绿色 LED 时、这只是意味着 DMD 在其周期的预定部分不会投射任何光)。 这对我们没有效果、因为在没有投影光的期间可能会发生信号捕获。  

(2)当红色 LED 亮起时、会出现强度不同的急剧峰值、这 会影响 所收集信号的可重复性。 当我们放大周期时、我们看到似乎也有交替的周期。 图2显示了所有 LED 亮起时的情况、但只有一个 LED 亮起时情况相同。

图1:显示240Hz 信号的示波器数据  

图2:当所有三个 LED 都亮起时进行放大、显示两个不同的周期

鉴于我们对照明稳定性和单色照明的要求、我们是否还有什么可以使用 DLPDLCR3010EVM-G2的其他要求? 或者、改用 DLP3010EVM-LC 或任何其他产品是否 更适合我们的应用?

谢谢!  

此致

宇辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucen:

    我认为 DLP3010EVM-LC 将更适合您的用例。 DLP3010EVM-LC 具有光控制模式、可让您更多地控制图形的显示方式、照明时间、图形位深和单色/RGB。 请参阅  光控制命令 请参阅 《DLPC3478软件编程人员指南》 、详细了解您可以控制的内容。 请注意、虽然您可以更好地控制照明时序、但需要一些黑暗时间。  

    至于您的第二个问题、当只有一个 LED 驱动时、您是否看到了这一点?  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    1) 1)这是一个只有红色 LED 亮起时恒定模式的图像。 不仅可以看到两个周期、而且周期的形状也不同于上一个周期的形状、此时所有 LED 也亮起。 不知道尖峰和两个周期是由什么引起的?

    2) 2) 简单说明一下、对于  DLP3010EVM-LC、如果我要使用 GUI 中的"光控制"选项卡设置单色照明、我是否预计会看到类似这样的结果:  

    +一些噪声? 即、信号的唯一变化是由于噪声(来自探测器和 LED)和 DMD 的黑暗时间、以及少量杂散光(请参见 Q4)导致的? 例如、我们在 Q1中观察到的尖峰和周期是否也存在?   

    3) 3) DMD 的最短黑暗时间是多少?  

     

    4) 4)我从这篇 论坛帖子中注意到 、关闭状态 DMD 像素可能会有一些杂散光、您是否能够在不进行任何修改的情况下建议原生 DLP3010EVM-LC 中此杂散光的大小?

    此致

    宇辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuchen:

    1)我仍在研究导致如此大的尖峰的原因、尤其是每隔一个周期。 如果您仍然想得到答案、请给我一些时间。  

    2) 2)下面是我的光电探测器在红色图形模式下使用 DLP3010LC-EVM 捕获的内容的屏幕截图。 您可以看到、每个周期都非常一致、因此一开始的上升是由于 LED 首次开启时的浪涌电流造成的。 本示例中使用的时间为曝光前黑暗时间:250us、曝光时间:1000us、以及曝光后黑暗时间:60us。

    3)我们最新的固件发布说明(链接)有关于最短黑暗时间的更多细节。 通常、最小总黑暗时间(前置+后置)为202us。  

    4)为了测量这一点、我建议投影空白或黑色图案、并测量输出以查看当所有镜片都处于关闭状态时可以记录多少杂散光。

    此致!

    马克西姆