主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC
您好!
我们正在寻找的 DMD、以使用可见光的单一颜色(可以是宽带颜色或单色颜色)投射静态、稳定的图形。 我们希望以可重复的方式以非常短的曝光时间(大约几十微秒)捕获产生的照明、因此照明的稳定性非常重要。
我们目前正在使用 DLPDLCR3010EVM-G2、在 回答 我们先前发布的一个问题时、我们可以通过关闭两个 LED 来实现单色照明。 我们曾尝试通过熄灭蓝色和绿色 LED 来达到此目的、但在示波器上观察光强度时(参见下图1)、我们意识到
(1)这种配置并不能让我们始终保持红色 LED 亮起(即、当我们关闭蓝色和绿色 LED 时、这只是意味着 DMD 在其周期的预定部分不会投射任何光)。 这对我们没有效果、因为在没有投影光的期间可能会发生信号捕获。
(2)当红色 LED 亮起时、会出现强度不同的急剧峰值、这 会影响 所收集信号的可重复性。 当我们放大周期时、我们看到似乎也有交替的周期。 图2显示了所有 LED 亮起时的情况、但只有一个 LED 亮起时情况相同。
图1:显示240Hz 信号的示波器数据
图2:当所有三个 LED 都亮起时进行放大、显示两个不同的周期
鉴于我们对照明稳定性和单色照明的要求、我们是否还有什么可以使用 DLPDLCR3010EVM-G2的其他要求? 或者、改用 DLP3010EVM-LC 或任何其他产品是否 更适合我们的应用?
谢谢!
此致
宇辰