主题中讨论的其他器件:DLPA3005、、 DLP4710
您好、TI 的朋友
我叫 Jia、是 Wintech Inc.的 DLP 工程师。
我们遇到与朋友 Junfa 完全相同的问题。
请观看下面的简短视频、
测试报告:
测试 1:11小时后、四个设备之一不工作、然后重新启动所有设备
测试2:2小时后、四个设备之一不工作、然后重新启动所有设备
测试3:22小时后、四个器件之一不会投射图形。 什么都不做、
测试4:20小时后、其他三个设备现在运行正常(在视频中)
e2e.ti.com/.../3febb3de3802c6dd1ca04494a6168635.mp4
硬件:
1.我们的定制双 DLPC3749s + DLPA3005 + DLPC4710LC、与 TI'EVM 一样、
2.我们已经生产了30种设备
3.在不同的设备中是完全随机的
软件:
1.使用 V8.1 DLPC3479固件。 TIRef-DLPC3479-DLPA3005-AC_ONY-CurrentLimitsRemoved-BlueOnly -v8p1p001、在2021年由 TI 共享
触发模式
1.测试1:和 Junfa 一样,我使用 IIC 命令不断地向 DLPC3479发送"一次运行"命令,以显示两个图形集。 存在随机问题
2.测试2:我将改为从外部 MSP430 MCU 板发送"触发输入"信号,而不是 IIC 命令。 也存在随机问题
3.测试3:我更改了模式集的预/曝光/发布时间\模式集的数量\对固件进行重新编程\,但也存在随机问题
4.我确信所有的图形集配置都是正确的
高级测试:
1.当器件停止投影图形时。 我什么也没做、也 没有重新启动
2.我把 USB 连接到设备上
3.我通过 TI'GUI 向器件发送了一系列命令、结果都返回了 OK、但 DMD 一直没有显示任何图形/图像。 除了 DLPC3479、正确发送的触发输出
4.我发现照明器 LED 工作正常,有时,但 DMD 不工作
e2e.ti.com/.../advanced_5F00_log.txt
我们都知道 DLP4710和3010\2010有相同的问题
但幸运的是,最新的 fireware v9.0到3010/2010已经修复了已知问题。
如果您有任何好消息想要告诉我、
myTI 的 ID: jiawq@dspchina.com
感谢您的任何帮助
此致
贾