This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLPC3479:内部图形流模式也停止显示图形

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479, DLP4710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1309573/dlpc3479-dlpc3479-internal-pattern-streaming-mode-stops-displaying-patterns-too

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLPA3005、、 DLP4710

您好、TI 的朋友

我叫 Jia、是 Wintech Inc.的 DLP 工程师。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1307967/dlpc3479-internal-pattern-streaming-mode-stops-displaying-patterns?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPC3479#

我们遇到与朋友 Junfa 完全相同的问题。

请观看下面的简短视频、

测试报告:

测试 1:11小时后、四个设备之一不工作、然后重新启动所有设备

测试2:2小时后、四个设备之一不工作、然后重新启动所有设备

测试3:22小时后、四个器件之一不会投射图形。 什么都不做、

测试4:20小时后、其他三个设备现在运行正常(在视频中)

e2e.ti.com/.../3febb3de3802c6dd1ca04494a6168635.mp4

硬件:

1.我们的定制双 DLPC3749s + DLPA3005 + DLPC4710LC、与 TI'EVM 一样、

2.我们已经生产了30种设备

3.在不同的设备中是完全随机的

软件:

1.使用 V8.1 DLPC3479固件。 TIRef-DLPC3479-DLPA3005-AC_ONY-CurrentLimitsRemoved-BlueOnly -v8p1p001、在2021年由 TI 共享

触发模式

1.测试1:和 Junfa 一样,我使用 IIC 命令不断地向 DLPC3479发送"一次运行"命令,以显示两个图形集。 存在随机问题

2.测试2:我将改为从外部 MSP430 MCU 板发送"触发输入"信号,而不是 IIC 命令。 也存在随机问题

3.测试3:我更改了模式集的预/曝光/发布时间\模式集的数量\对固件进行重新编程\,但也存在随机问题

4.我确信所有的图形集配置都是正确的

高级测试:

1.当器件停止投影图形时。 我什么也没做、也 没有重新启动

2.我把 USB 连接到设备上

3.我通过 TI'GUI 向器件发送了一系列命令、结果都返回了 OK、但 DMD 一直没有显示任何图形/图像。 除了 DLPC3479、正确发送的触发输出  

4.我发现照明器 LED 工作正常,有时,但 DMD 不工作

  e2e.ti.com/.../advanced_5F00_log.txt

我们都知道 DLP4710和3010\2010有相同的问题

但幸运的是,最新的 fireware v9.0到3010/2010已经修复了已知问题。

如果您有任何好消息想要告诉我、

myTI 的 ID: jiawq@dspchina.com

感谢您的任何帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jia:  

    感谢您对该问题的详细描述。 我们已在最新固件(v8.3.0)版本中修复了此问题、但 TI.com 上尚未提供此问题。 预计将于本月中旬在 TI.com 上提供。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank

    非常感谢您与我们分享有关

    我将在 TI.com 上等待 TI 的最新固件 v8.3.0

    请求您的帮助来共享一个  TIRef-DLPC3479-DLPA3005-AC_ONY-CurrentLimitsRemoved-BlueOnly 分支

    非常感谢

    度过一个美好的周末

    最好的翻新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您的耐心。 我们的团队正在为 TI.com 编写最新固件版本。

    如果您需要进一步支持、请单独提交一个 E2E 帖子、我将关闭此帖子。  

    此致、

    洛里