This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:DLPC4422、DLPC4420、DLP660TE 引导加载程序已销毁

Guru**** 1134600 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420AEVM, DLP660TE, DLPC4420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1301201/dlpc4422-dlpc4422-dlpc4420-dlp660te-bootloader-destroyed

器件型号:DLPC4422
主题中讨论的其他器件:DLP660TEDLPC4420、DLPC4420AEVM

你(们)好。  

我们公司正在使用 DLPC4422和 DLP660TE 生产新产品。

我参考 DLPLCRDC4422VM 电路板设计了 th 电路板。

我在生产了板后,继续进行如下的程序。

1. 安装 DLPC442xJTAG-1.0-windows-installer.exe

  

1.1检测链- UM232H 修订版1.0

1.2文件选择

  -> 板级配置文件: BoardFile.brd

  -> Flash Image to Write : bootloader_DLPC4422_dual.bin

1.3程序正常和验证正常

    

2.安装 DLPC4422-GUI-v1.0-Setup.exe

 2.1 DLPC4422 GUI 程序执行。

 2.2文件选择

-> Flash Image File : DLP660TE_chipset_fpga.rpc

 ->闪存类型:串行闪存

 2.2 USB 复位正常

3、程序下载

3.1开始下载

 ->当我运行"开始下载"时,会显示以下消息。

 

4.开机

4.1上电时、我确认正在从 Flash 存储器中读取数据。

4.1电源状态

 ->所有电源均正常(1.8V、2.5V、3.3V、1.1V 等)

4.2时钟状态

 ->主时钟; 20Mhz OK

 ->从机时钟:20Mhz OK

 -> OCLKA : 787Khz

 -> PWRGOOD:高

 -> POSENSE:高

 -> MTR_ARSTZ:低???

5.问题

5.1上述过程是否有问题?

5.2在什么情况下会显示以下消息?

  ->"错误:无法进入设备编程模式"

5.3我们是否还需要检查其他信号?

请帮 我...

谢谢、此致。

郭山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangsam:

    感谢您详细介绍系统!

    从你告诉我的内容中有一个小步骤被跳过了。 编程串行闪存后- FPGA 文件(.rpd 而非.rpc)-必须 对系统进行完整的下电上电、然后再继续对 ASIC 闪存进行编程。

    我以前见过此错误、它与 FPGA 忙有关。

    如果在电源重置系统后这不再是问题、请告知。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚伦……

    感谢您的答复。

    在 DLPC4422 GUI 程序中、我首先将.img (Flash_Dual_ PC4422_DLP660TE_LED.img)文件编程到闪存中。

    但结果是相同的。

    我在编程.img 文件和.rpd 文件时得到相同的结果。

      ->  

    我应首先对哪个.img 文件或.rpd 文件进行编程?

    谢谢、此致。

    郭山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangsam:

    建议先尝试使用 DLP660TE 的.img 文件对 ASIC 进行编程。

    一种可能的解决方案也可以是将"Edit"->"Preferences"下的"Programming Mode delay"扩展为12000毫秒。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

    我建议先尝试使用 DLP660TE 的.img 文件对 ASIC 进行编程。

     ->我先尝试对 ASIC 进行编程,但结果是相同的。

    一种可能的解决方案也可以是将"Edit"->"Preferences"下的"Programming Mode delay"扩展为12000毫秒。

     ->我将延迟设置为12000毫秒、但结果是相同的。

     

    除 RS232外、是否有办法通过外部 GPIO 或信号检查当前状态?

    因为我没有连接 RS232信号。

     

    如果可能、您可以向我发送新的引导加载程序以及.img 和.rpd 文件吗?

     

    FPGA 和 DLP4422之间是否需要检查任何信号线?

    谢谢、此致。

    郭山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚伦。

    感谢您的答复。

    您发送以下回复:

    我以前见过此错误、它与 FPGA 忙有关。

    因此我删除了 DLPC4422 ICTSEN 引脚的下拉电阻。

    FPFA 串行闪存下载已成功完成。

    但是、仍无法下载 ASIC 存储器。

    1.  FPGA 和 DLPC4422之间是否有任何需要检查的信号?

    2. DLPC4422和 DLPC4420的.img 文件是否使用相同的文件?

    谢谢、此致。

    郭山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangsam:

    感谢您对 ASIC 编程进行测试并增加编程模式延迟!

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    除 RS232外、是否有办法通过外部 GPIO 或信号检查当前状态? 我们包含了用于调试目的的 RS232信号。 还有显示 FPGA_CONF (D10)的指示 LED。

    我可以通过私有消息向您发送引导加载程序、.img 和.rpd 文件。 请接受我的请求。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

    使用 Isola FR-370HR 材料、PCB 生产成本过高。

    因此、公司建议使用 Isola FR-185HR 而非 Isola -370HR。

    具体特性如下:

    是否可以使用 FR-185HR 而非 FR-370HR?

     

    当前电路板状态:

       第1个电路板:电路板目前正在调试。

               :引导加载程序下载->确定

               :DLPC4422 GUI -> USB HID 类检测正常

               :串行闪存,ASIC 下载->错误

       第二板:于2024年1月8日开始投产。

     

    这是对你的问题的回答。

    1.我们知道它(请参阅 DLPC442x JTAG 闪存编程文档)

    我们使用蓝线模式。

    我们使用连接到 U22.1引脚的 J37.1引脚。

    2. 我们从初始设计中移除了 RS232,因为我们认为不需要它。

    第一块电路板: 移除 R785和 R786进行调试。

    第二块板: 我们增加了 RS232端口。

    3. 我使用 J41进行编程。  因此移除了 DNI R152和 R149。

    4.我们不使用电机驱动器。 因此、我按如下方式进行设置。

    第一块电路板:通过移除 R768和 R769或连接到 GND 进行调试

    第二块板:它是针对 EVM 板进行保护设计的。

    5.  

    在 JTAG Flssh 编程中,0和1都已成功编程。

    编程->正常

    验证->确定

    电路板引导-> USB 检测正常。

    谢谢你。

    宽屏山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangsam:

    他在办公室里呆了一个半星期。 请给我2-3天时间、在他外出时找到合适的人来帮助您。

    非常感谢您的耐心、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael。

    在提出任何问题之前、请提供最新电路图(DLPC4420)以生成新电路板。

    我们有 DLPC4422EVM (UHD DLPC4422双 ASIC 格式器板)的原理图、

    我们计划使用 DLPC4420和双向执行器。

    您能否提供 DLPC4420AEVM 的电路图?

    谢谢你。

    宽屏山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kwangsam:

    此时、可以肯定地说:

    •   主从 ASIC 的 JTAG-BS 闪存擦除/编程/验证引导加载程序成功。
    • USB 复位命令有效。
    • 开始编程时、出现错误"无法进入器件编程模式"。

    对442x .img 文件进行编程时, 是否可以确认您选择了以下选项:

    • "完整映像下载"  
      • 请勿选择"Skip Boot Loader..."  
      • "擦除所有扇区"-我们可以尝试此操作。。。 通常不使用。
    • 闪存类型-"ASIC 闪存"  
      • 对442x .img 文件进行编程时,请勿选择 Serial Flash。

    此致、
    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Kwangsam、

    随附是您申请的 DLPC4420AEVM 原理图。

    此致、
    迈克尔·莱

    e2e.ti.com/.../DLP072H_5F00_SCH.pdf