This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:1位图形问题

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1297724/dlpc3478-1bit-pattern-issue

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA2005

尊敬的 TI 成员  

我使用 DLPC3478、DLPA2005和 DLPC3010LC。 并发现1位模式的异常症状。  

测试条件:外部总线24位,光束 FW - 8位3模式每帧.  

由于模式配置、Bean 投影照明形状出现异常。  

条件1)格雷码(1bit)+ RGB 方形(全白)+ 相移模式(8位), OK

条件2)混合1位模式配置 ,瞬时震颤

  (即刻震颤的帧、具体取决于1位模式的配置)

条件3)所有相同的图案(1位), 连续图案变形的光束投影缺陷

条件4)所有相同的图案(1位) , 连续图案变形的光束投影缺陷

通用)所有相同条件(查看器、射束固件、FPGA 固件)、但模式组和光方向除外。

             光束投影区域大于摄像机捕获区域。

请参阅随附的文件并提供建议。  

e2e.ti.com/.../231129_5F00_TI.pdfe2e.ti.com/.../Case1_5F00_Pattern-Image-Hor_5F00_Beam-Hor.avi   e2e.ti.com/.../Case2_5F00_Pattern-Image-Hor_5F00_Beam-Hor.avi  e2e.ti.com/.../Case3_5F00_Pattern-Image-Hor_5F00_Beam-Hor.avi  e2e.ti.com/.../Case4_5F00_Pattern-Image-Hor_5F00_Beam-Hor.avi

谢谢  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    我们正在调查此问题、并会在几天后与您联系 、了解我们的调查结果。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否澄清以下内容:

    这是定制电路板还是使用 EVM?

    2.您是否使用最新的固件版本:9.0.1?

    3.您能否更详细地解释每种情况之间的不同之处(除了改变的模式)? 尤其是在情况2、3和4之间。

    4.我还建议对 TRIG 1和 TRIG 2引脚进行范围界定、以确保获得预期的输出。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rusi  

    感谢您的答复。  

    您是否看到附加的文件?  

    这是定制电路板还是使用 EVM?

    [ES]自定义板。 FPGA <--> DLP3478 ,外部接口总线  

    2.您是否使用最新的固件版本:9.0.1?

    [ES] 是。 我检查了2个版本为8.0和9.0.1的固件。

    3.您能否更详细地解释每种情况之间的不同之处(除了改变的模式)? 尤其是在情况2、3和4之间。

     [ES]  正如我所提到的, 这是在 2/3/4模式的条件下发生的问题。  

         您是否看到了附加的文件?  

    条件2)混合1位图形配置  

               波束模式:瞬发性震颤(三元的帧因1位模式的配置而异。  

    条件3/4)全部相同的1位模式。  

               在雨天期间后、射束投影测量配置将发生更改。 被镀铬的图案形状在肉眼可见。  

    谢谢 e2e.ti.com/.../231204_5F00_1bit-Pattern-Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已添加

    4.我还建议对 TRIG 1和 TRIG 2引脚进行范围界定、以确保获得预期的输出。  

    :我检查了 DLPC3478的触发器。 触发信号正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您提供的信息、我看到了您随附的幻灯片和视频。 我想在结束时重现此问题、您是否还可以向我发送您在 GUI 中使用的计时?  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    您能向我们提供以下方面的更多详细信息吗?

    如何设置摄像机来捕捉此信息?

    在内部图形控制模式下、您使用什么时序?

    3.您能用垂直模式测试一下吗?如果您遇到了这个问题,请告诉我们。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rusi  

     我很 晚才   回复、我们将尽快更新您请求的数据。  

    在内部图形控制模式下、您使用什么时序?

    [LP Kim]我正在使用外部接口模式。 8位 x 3帧。  

    3.您能用垂直模式测试一下吗?如果您遇到了这个问题,请告诉我们。

    [LP Kim]如果我更改水平 光方向和水平图形(或垂直光方向和垂直图形),而不是水平光方向和水平图形,我目前看不到问题。  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    首先要说明的是、您是通过 HDMI 使用外部模式?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus Rusi:  

    首先要说明的是、您是通过 HDMI 使用外部模式?

    [LP Kim]  

    我对 FPGA 使用外部模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP Kim、

    您能否向我们发送您的设计文件以供查看? 我已经向您发送了一个朋友请求、以便我们可以通过私人消息继续此讨论。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus Rusi:

    您能否向我们发送您的设计文件以供查看?

    [LP Kim] 是否要获取 PCB 和原理图等硬件设计文件?  

    因为在不同的图形配置和所有相同的8位图形下不会发生问题、所以我认为这不是硬件问题。  

    case1) 1bit,全部相同:问题  

    CASE2) 8位,全部相同:没有问题

    Case3) 1位,相同的模式混合:没有问题  

    谢谢

    e2e.ti.com/.../CASE1_5F00_2_5F00_3_5F00_CONFIGURATION.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus Rusi:

    如何设置摄像机来捕捉此信息?

    [LP Kim]  

    我们的产品: Trigger mode , 3帧* 20Hz= 60fps.  
    手机:捕获  

    我可以直接从我们的产品裸眼看到这个问题。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    感谢您提供的信息。 我们目前正在解决您的问题、下周前会与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    您是否能够在 TI EVM 上重现这些问题? 您还可以使用内部图形控制尝试这些测试、并查看是否看到同样的问题?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus Rusi:  

    我将检查问题是否使用了具有相同图形配置的 TI EVM。  

    谢谢  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    谢谢、如果您看到相同的行为、请告知我们。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP Kim:

    您是否仍需要有关此问题的支持? 如果是、请回复或打开另一个 TT 以解决其他问题。

    此致!

    马克西姆