This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:程序固件问题

Guru**** 1461690 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1302611/dlpnirnanoevm-problems-with-the-firmware-of-the-program

器件型号:DLPNIRNANOOEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC150

大家好、TI 高级工程师、在下图 DLPC150在线升级程序中、TI 官网上提供了在线程序 DLPR150PROM_2.3.img、下面我想确认两个问题、如下所示:

1)此固件已烧写到 DLPC150 PCB 板 W25Q64FVZPIG (如原理图 DLPC150 U14中所示)芯片中?

2) 2)如果是、请通过什么编程工具将此 DLPR150PROM_2.3.1.img 程序直接下载到芯片中,而不是在线下载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered

    1.) 是的、这是包含固件映像的闪存映像。

    2.) 如果避免在线下载意味着您希望避免通过 DLPC 上传或下载固件、则可以考虑直接通过 SOIC 剪辑刷写固件、如 本常见问题解答中所述

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我阅读了由您提供的"SPI 器件闪存:通过 SOIC 削波指南 v1.0"、使用工具"Total Phase Flash Center"将程序下载到闪存芯片。 我想确认的问题是该工具是否可以直接以".img"格式导入程序(DLPR150PROM_2.3.img)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、闪存中心支持通过.img 文件格式对闪存进行编程。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我想知道这个闪存 W25Q64FVZPIG 存储程序的功能是什么、这个过程是以下过程:

    主控制 TM4C 处理器通过扫描配置信息将其转换为相应的模式、并将其保存在外部 SDRAM 中、然后在扫描开始时通过 LCD 接口将 SDRAM 中的模式发送至 DLPC150。 接收到数据 DLPC150后、DLPC150控制器会传输外部 SPI 闪存、程序会将接收到的数据转换为 DMD 能够识别的映像;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    由于 DLCP150没有内部闪存、因此 DLCP150的固件存储在外部闪存中。 由于有可用的内部闪存、TM4C 会在内部存储其固件。

    每次扫描开始时:

    • TM4C 获取扫描配置数据
    • 然后、TM4C 使用 DLP 光谱分析库 API 生成图形运行时。
    • 如果生成的图形中存在任何校准数据、TM4C 还会应用校正后的校准系数
    • 然后、生成的图形通过并行接口传输到 DLCP150。
    • DLCP150随后根据需要进行所有内部处理、并发送帧/图形数据以相应地显示在 DMD 上

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、对我很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    欢迎您使用帮助。 我们现在将关闭该 TT。

    此致、

    奥斯汀