您好!
我们借用了 DLPLCR70EVM 套件、其中一个机械部件缺失( DLPLCR70EVM 网站设计文件中的部件 Mech_DLP011_2503321)。
整个 DMD 使用 DLPLCR70EVM 板附带的投影光学元件支架可以很好地工作)、但一旦我们拆下投影光学 元件支架、一切都将破裂、因此我们必须自定义3D 打印 Mech_DLP011_2503321器件。 3D 打印非常牢固地握住 DMD、并且 DMD 连接到电路板。
但是,使用自定义3D 打印的组装电路板不起作用(当我们打开 DMD 电源以及尝试将电路板连接到 Discovery 4100 Explorer GUI 时,没有显示测试图形。 我们发现、使用投影光学器件座连接了电路板上的4个金环(用万用表进行测试)。
因此、我们使用铜带将电路板上的4个环连接起来、然后使用3D 打印技术将 DMD 固定在电路板上(图中未显示)。 导电铜带和 EVM 板之间有一个绝缘层(黑色胶带)、以确保铜带不会短接其他引脚。
但是、这仍然不起作用。 因此、我想知道 Mech_DLP011_2503321器件实际上有什么作用? 它是否必须导电才能使 EVM 板工作?
谢谢你。