主题中讨论的其他器件:DLPC350、 DLPC3478、DLP4500、
大家好、我目前正在使用 DLP 3010/DLPC3478/DLPA 3000芯片组开发 DLP 系统。 几年前、我开发了一种基于 DLP4500/DLPC350芯片组的系统、因此我至少对此有一些基本的了解。
新制度应在轻管制模式下运作。 我在很大程度上提到了具有 W25Q32JV 闪存和外部 SPI 连接的参考设计。 计划使用外部 SPI 接口编写闪存。 我已成功配置和下载 DLPC3478/DLP 3010 LC 配置的固件。
我现在有以下问题:
1) 1) DLP3010和 DLP3010 LC 之间的区别是什么? 我认为 LC 代表光控制 、但我比较了两个数据表、无法辨别真正的差异。 此外、网站商店中很久没有 LC 类型了、因此我想知道它是否也可以用于常规的 DLP3010、因为 DLPC3478中的光控制特性似乎总是"发生"?
2) 2)我手头有固件、基本上可以通过外部 SPI 总线将其写入闪存。 唯一的问题是:我不知道将它放在闪存中的地址是什么、字节顺序是什么等等。 我找不到任何相关文档。
3) 3)模式数据也是如此。 什么格式、以及将它们放在闪存中的什么位置? 看看 EVM GUI、我很模糊地认为可使用 EVM GUI 生成图形、而且我拥有的固件文件不是由 EVM GUI 修改/更新的。 之后、我将修改后的文件(包括图形数据)写入闪存。 是这样吗? (仍然是问题2)
非常感谢您的帮助!
此致 Joerg